Section
 

STMicroelectronics admis au MIB 30 italien

Genève, le 19 Mars 2002 - STMicroelectronics annonce que depuis hier, la société est admise au MIB 30. ST représente 7,25% de l'indice et se positionne comme la sixième plus grande société du MIB 30.

L'indice comprend les 30 plus grandes valeurs de la bourse de Milan déterminées à partir des critères de liquidité et de capitalisation.

En tant que groupe de semiconducteurs mondial, ST est coté à la bourse de New York et de Paris depuis 1994 et à la bourse de Milan depuis 1998. La société fait partie du CAC 40 (Euronext), de l'indice Euronext 100 et du " Nyse Composite " ainsi que d'autres indices généraux et technologiques en Europe et aux Etats Unis.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics, le 3ème fabricant mondial indépendant de semiconducteurs, est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2001, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,36 milliards de dollars et un résultat net de 257,1 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le sit www.st.com.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.