Section
 

AMI Semiconductor acquisisce dalla STMicroelectronics le attività a segnale misto dell'Alcatel Microelectronics

Pocatello, Idaho (USA) e Ginevra (Svizzera) - 15 aprile 2002 - STMicroelectronics e AMI Semiconductor Inc. (AMIS) hanno annunciato oggi che le due società hanno firmato un accordo in base al quale AMIS acquisterà dalla STMicroelectronics le attività a segnale misto appena acquisite dalla Alcatel Microelectronics.


La transazione comprenderà le attività relative ai circuiti integrati dedicati (ASIC) a segnale misto della Alcatel Microelectronics e i gruppi che si occupano del loro sviluppo, inclusi i due impianti produttivi a Oudenaarde, in Belgio e le relative tecnologie di processo. L'operazione rafforzerà la posizione di leader di AMIS nel mercato dei circuiti integrati dedicati digitali e a segnale misto per applicazioni nelle telecomunicazioni, nell'automobile e nel settore industriale. In concomitanza con la transazione, la STMicroelectronics e AMIS hanno firmato un accordo di fornitura secondo il quale AMIS fornirà alcuni servizi manifatturieri alla STMicroelectronics.

Gli impianti produttivi e la tecnologia di processo, per alcuni dei quali la ST concederà licenza alla AMIS nell'ambito della transazione, estenderanno i prodotti ASIC a segnale misto della AMIS fino a comprendere l'alta tensione, i BiCMOS, e altre capacità analogiche per servire un mercato più vasto e un più ampio insieme di applicazioni per il cliente.

"L'aggiunta di questa tecnologia a segnale misto ci metterà in grado di raggiungere il nostro obbiettivo di fornire soluzioni ASIC complete ai mercati dell'auto, industriale, medicale e delle telecomunicazioni," ha detto Christine King, President & CEO di AMI Semiconductor. Il nostro accordo con la STMicroelectronics migliorerà la nostra capacità di servire i nostri clienti e rafforzerà la nostra presenza europea e globale. Questa transazione inoltre apporterà più di 100 milioni di dollari di nuovo fatturato annuo alla AMIS, in linea con il nostro obbiettivo di far crescere la società che continuiamo a perseguire."

"Quest'accordo con AMIS per l'acquisizione dalla ST delle attività ASIC a segnale misto della Alcatel Microelectronics e le attività e gli impianti relativi, in concomitanza con l'accordo della ST con Alcatel, significa che ognuna delle società coinvolte in questa transazione sarà stata in grado di rinforzare le proprie rispettive attività principali e sarà in grado di focalizzarsi sempre più sui mercati strategicamente importanti," ha detto Alain Dutheil, Corporate Vice President, Pianificazione strategica e Risorse umane della STMicroelectronics.

I termini dell'accordo non sono stati resi pubblici. L'acquisizione è soggetta alle approvazioni degli enti di sorveglianza.

Alcune informazioni su AMI
Semiconductor AMI Semiconductor, Inc. progetta, produce, commercializza e vende circuiti integrati per applicazioni specifiche. Sulla base dell'esperienza in tecnologie digitali e a segnale misto, AMIS si impegna a fornire ai clienti soluzioni su circuiti integrati dedicati (ASIC) al costo più basso e con i tempi più ridotti fra la progettazione e l'arrivo sul mercato. La società fornisce una gamma completa ed avanzata di servizi di conversione da FPGA ad ASIC e da ASIC ad ASIC, oltre ad ASIC a segnale misto allo stato dell'arte - tutti con una flessibilità nella produzione e una dedizione nel servizio al cliente senza eguali. AMI Semiconductor ha la sede a Pocatello nell'Idaho e una forte presenza globale che poggia su attività di progettazione e vendita presenti nell'America settentrionale, in Europa, e nell'Asia-Pacifico. Visitate il sito web AMIwww.amis.com.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics, terza società indipendente di semiconduttori al mondo, è leader globale nelle soluzioni a semiconduttore per la gamma di applicazioni microelettroniche dallo sviluppo alla consegna. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (SoC, un sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. L'azienda è quotata al NYSE di New York, a Euronext Parigi e alla Borsa Italiana a Milano. Nel 2001 il fatturato netto è stato di 6,36 miliardi di dollari con utili netti per 257,1 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics è possibile consultare il sito http://www.st.com.

Questo comunicato stampa contiene affermazioni relative al futuro basate sulle aspettative o convinzioni attuali, così come una serie di assunzioni circa eventi futuri. Queste affermazioni e tutte le altre affermazioni che non sono fatti accadutii, sono soggette a fattori e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli descritti nelle affermazioni relative al futuro. Il lettore è avvertito di non fare affidamento non dovuto su queste affermazioni relative al futuro, che non sono garanzia di future prestazioni e sono soggette ad una serie di incertezze ed ad altri fattori.

Per ulteriori informazioni: Relazioni con la stampa

Tamera Drake
AMI Semiconductor
Tel : (001) 208 234-6890
Arlen Wittrock
AMI Semiconductor
Tel : (001) 208 234-6012


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.