Section
 

STMicroelectronics annonce le projet d'évolution de son outil industriel en France

Paris, le 3 septembre 2003.- Le 24 juillet dernier, STMicroelectronics a annoncé son intention de définir un plan d'action dans le but de sauvegarder sa compétitivité dans un marché des semiconducteurs en pleine évolution. Ce plan concerne la migration d'au moins la moitié de sa production 6 pouces basée en Europe et aux Etats-Unis, vers des sites de production 8 pouces ou vers ses lignes de production 6 pouces à Singapour. Il est motivé par l'indispensable adaptation de l'outil industriel à l'évolution du marché des semiconducteurs caractérisé par le remplacement rapide des plaquettes 6 pouces (technologie mature et très exposée à la concurrence) en 8 et 12 pouces, une pression toujours plus forte sur les prix et le déplacement vers l'Asie des principaux clients de ST.

Dans ce contexte, STMicroelectronics SA a convoqué ce jour le Comité Central d'Entreprise pour l'informer de l'évolution de son outil industriel. La réunion a été interrompue par le départ des représentants du personnel. Le projet, qui devait être présenté, a été adressé par courrier ce soir à chacun d'entre eux. Il comporte :

  • un projet de désengagement du site de Rennes dédié à l'unité 6 pouces,
  • le maintien de l'activité spécifique des composants discrets sur le site de Tours,
  • l'évolution progressive et concomitante de l'activité de l'unité 6 pouces vers l'unité 8 pouces sur le site de Rousset.
Le site de Rennes, qui compte 428 salariés en CDI et 34 personnes en pré-retraite, est la plus petite unité de fabrication 6 pouces du Groupe et son enclavement en ville bloque toute possibilité d'évolution vers les technologies 8 ou 12 pouces. Un Comité de Diversification de l'Activité (CDA) a été mis en place dès novembre 2001, avec pour objectif l'identification de nouvelles activités. Ce comité a étudié un projet de reconversion sur des technologies avancées telles que les MEMS (Micro-systèmes Electro-Mécaniques) ou le développement d'activités R&D. Toutefois, le marché des MEMS, qui bénéficie déjà d'un nombre important d'acteurs, ne représente qu'1 % environ du marché des semiconducteurs, avec des prix élevés, des volumes limités et des perspectives de développement trop incertaines. Quant aux activités R&D, elles ne suffiraient pas aujourd'hui à assurer seules la survie du site. En l'absence de solution interne, la direction a engagé une recherche, avec le concours de deux cabinets spécialisés, afin d'attirer une ou plusieurs entreprises ayant des projets pour maintenir une activité industrielle sur le site de Rennes. Cette recherche va se poursuivre.

La production des plaquettes 6 pouces diminuerait progressivement pour s'arrêter fin mars 2004.

L'activité d'assemblage et test des composants destinés au marché spatial, qui ne pourrait perdurer seule sur le site de Rennes, serait transférée vers un autre site du Groupe, en Europe.

ST s'engagerait à reclasser en interne la totalité des salariés concernés du site de Rennes, à des conditions de qualification équivalentes, sur ses autres sites en France. Ces mutations seraient accompagnées d'un programme incitatif d'aide à la mobilité géographique pour le salarié et son conjoint, comprenant si nécessaire des mesures de formation. Des aides aux reclassements externes seraient également envisagées (recherche d'emploi, programmes de formation, soutien aux projets de création d'entreprises…) afin d'accompagner les salariés n'acceptant pas la mobilité. Par ailleurs, des mesures d'âges seraient prévues (accès au dispositif CASA/CATS). A la date d'aujourd'hui, 384 postes permanents sont à pourvoir en France, des besoins complémentaires s'exprimeront dans les prochains mois.

Le site de Tours est spécialisé dans les composants discrets et intervient sur des marchés et des technologies très spécifiques pour lesquels il est parfaitement structuré. Il n'est donc pas concerné par la problématique des circuits intégrés 6 pouces. Quant au site de Rousset, le processus d'évolution a été largement entamé en mai 2000 lorsque le Groupe a décidé d'ouvrir une nouvelle unité de production 8 pouces. La production 6 pouces devrait diminuer de façon concomitante à la montée en puissance de l'unité 8 pouces avec un calendrier dépendant des conditions du marché. Ce site est la principale source d'approvisionnement en circuits intégrés pour cartes à puce à base de microcontrôleurs.

Dans le cadre de ce projet, ST souhaite engager avec ses partenaires sociaux une démarche de concertation pour l'accompagnement du processus de restructuration du site de Rennes.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.