Section
 

STMicroelectronics annonce l'acquisition du développeur de circuits LAN sans fil Synad

ST renforce son portefeuille de solutions d'accès large bande et ajoute des compétences dans les réseaux sans fil à sa large gamme de plateformes à haut niveau d'intégration et coût optimisé

Genève, le 18 décembre 2003 - STMicroelectronics annonce l'acquisition du développeur de solutions LAN sans fil Synad Technologies. Synad est une jeune société britannique en forte croissance, qui s'est rapidement imposée parmi les entreprises " fabless " les plus dynamiques du marché du WLAN. C'est aussi l'une des rares sociétés capables de fournir une solution double bande multistandard complète. Synad dispose d'un jeu de circuit CMOS multimodes complet et d'une topologie de référence, ainsi que de puissants logiciels pour les points d'accès LAN sans fil et les applications clients.

Synad emploie plus de 50 ingénieurs expérimentés et compétents, reconnus pour leur capacité d'innovation dans tous les aspects de la conception de circuits numériques et de radiofréquence, l'ingénierie système et logicielle. Pleinement engagée, aux côtés des principaux acteurs du marché, dans les groupes d'études IEEE 802.11 et WiFi Alliance, Synad est également à la pointe du processus d'élaboration des standards 802.11.

Basée à Reading, en Grande-Bretagne, Synad a été créée en 2000 par un investissement de Celtic House Venture Partners, complété par des investissements d'un groupe composé des sociétés Alta Partners, Alta Berkeley, Celtic House, Frontiers et Rendex.

Avec l'apport de l'équipe et en ajoutant les produits et la technologie de Synad à son portefeuille, ST renforce son leadership dans les solutions d'accès large bande et se trouve parfaitement positionnée pour apporter des solutions de type WLAN, grâce à sa position de leader dans de nombreux marchés : téléphones sans fil, accès xDSL, modems câble, décodeurs, imprimantes à jet d'encre, électronique automobile, et un nombre croissant d'autres applications de télécommunications et d'électronique grand public nécessitant une transmission sans fil pour l'échange continu de données.

ST proposera dès maintenant sur le marché des réseaux informatiques une solution LAN sans fil en mode dual pour les cartes d'interface réseaux et les points d'accès, en capitalisant sur l'efficacité de sa fabrication, de ses coûts, de sa logistique et de ses ventes. Parallèlement, ST proposera les solutions LAN sans fil de Synad avec ses propres circuits d'accès large bande, afin d'offrir un véritable accès multimodes à ses clients, au travers de plateformes à haut niveau d'intégration et coût optimisé.

" La large gamme de composants et de plateformes pour applications de télécommunications et d'électronique grand public de ST constitue une formidable opportunité pour la technologie LAN sans fil et l'expertise de Synad. ", a déclaré Johan Danneels, directeur général du groupe Télécommunications de ST. " L'acquisition de Synad et l'intégration de sa remarquable équipe d'ingénieurs vont nous permettre de renforcer nos propres développements de solutions de connectivité LAN sans fil pour de nombreux produits de grande série, et apporter à nos clients de nouveaux niveaux d'intégration à coût réduit. Nous travaillons depuis longtemps avec Synad et sommes ravis d'accueillir son équipe au sein de ST. "

" Le savoir-faire de Synad dans le domaine du LAN sans fil couvre tous les aspects de cette technologie, de la définition de systèmes au développement de conceptions de référence et à la normalisation.", a déclaré Mike Baker, le CEO de Synad. " Notre équipe se félicite de cette opportunité d'associer son expertise à la technologie de fabrication avancée, aux compétences dans les systèmes sur puce et au large portefeuille de propriété intellectuelle de ST. Ceci nous permettra de continuer d'apporter une vision et des innovations au marché du WLAN. De plus, les relations fortes de ST avec de grands fabricants OEM permettront à notre technologie d'atteindre des volumes et des applications difficilement envisageables auparavant. Elles favoriseront le développement de solutions très compétitives chaque fois que le LAN sans fil sera associé à d'autres fonctions. "

Le portefeuille de solutions LAN sans fil de Synad comprend le jeu de circuits LAN sans fil "Mercury", le seul de ce type à permettre à un simple émetteur LAN sans fil d'établir un point d'accès de 2,4/5GHz en mode dual sans perte de performances. Conçu pour la technologie CMOS 180 nm, ce jeu de circuits est renforcé par une suite logicielle complète et des conceptions de référence permettant aux clients de tenir des délais très courts de mise sur le marché. Le jeu de circuits Mercury et les conceptions de référence associées sont prêts pour la production et la société a déjà obtenu des qualifications auprès de plusieurs clients. Le programme de ST-Synad dans le WLAN prévoit une conception en 130 nm, des versions de jeux de circuits basse puissance et des évolutions logicielles.

Informations complémentaires disponibles à l'adresse Internet www.st.com/wlan

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.