Section
 

STMicroelectronics fournit des échantillons de son processeur d'applications multimédia Nomadik® à ses principaux clients

Le circuit Nomadik affiche les meilleures performances multimédia du marché et la plus basse consommation. Ce circuit est également un " nœud multimédia " pour périphériques.

Genève, le 4 décembre 2003 - STMicroelectronics (NYSE : STM) annonce la fourniture à certains clients d'échantillons et de cartes de développement du STn8800, premier processeur d'applications multimédia de la famille Nomadik. Ces composants, qui ont été présentés à la récente exposition CEATEC, seront en démonstration au salon CDMA qui aura lieu du 8 au 12 décembre 2003 en Floride. Le STn8800 est fabriqué en technologie 130 nm sur des tranches de 300 mm (12 pouces).

Les processeurs multimédia Nomadik permettent à des terminaux portables tels que des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels (PDA) de lire des fichiers audio, de prendre des photos, d'enregistrer des séquences vidéo et d'établir des communications visuelles bi-directionnelles en temps réel. Grâce à une architecture novatrice basée sur des accélérateurs intelligents, ces processeurs offrent le plus haut niveau de qualité vidéo tout en minimisant la consommation et le coût.

" En développant la famille Nomadik, nous nous sommes appuyés sur l'expérience accumulée par ST en technologie de codage audio et vidéo numérique ", a déclaré Guy Lauvergeon, directeur général de l'unité Plate-forme Multimédia de la société. " A présent, nos clients bénéficient de cette expérience avec un système d'évaluation capable de décoder simultanément des fichiers vidéo VGA à 30 images par seconde et des fichiers audio numériques, tout en offrant la plus basse consommation du marché pour des applications mobiles. "

Avec ses interfaces pour capteurs d'images CMOS, applications de connectivité sans fil, cartes à puces et autres périphériques, le processeur Nomadik devient le "nœud multimédia " du terminal, avec une conception simplifiée. STMicroelectronics, en tant que fabricant large gamme, propose également l'ensemble de ces fonctions périphériques et des mémoires.

L'architecture du processeur d'application Nomadik de ST est évolutive, ce qui permettra par la suite d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de proposer des versions à fonctionnalités réduites. La prochaine version, qui devrait être disponible au cours du premier semestre 2004, proposera de nouveaux CODEC audio et vidéo numériques, ainsi qu'une meilleure prise en charge de la sécurité.

Les processeurs d'applications Nomadik seront tous conformes aux standards ouverts actuellement développés par l'Alliance MIPI, constituée en juillet 2003 pour standardiser les interfaces matérielles et logicielles des processeurs d'applications. STMicroelectronics est l'un des quatre membres fondateurs de l'Alliance MIPI, qui a été créée en raison du vif intérêt suscité par l'initiative OMAPI lancée par STMicroelectronics et Texas Instruments en décembre 2002.

A propos de la famille de processeurs Nomadik
La famille de processeurs d'applications multimédia de ST se distingue par une consommation extrêmement faible, due au partitionnement optimal entre circuit et logiciel, associé à l'utilisation de la technologie CMOS basse consommation de ST et à son savoir-faire en conception. Ceci se traduit, pour les consommateurs, par un allongement de l'autonomie de batterie et, pour les fabricants d'équipements, par des performances évolutives.

Les nouveaux circuits processeurs multimédia de ST reposent sur la combinaison d'un cœur de processeur ARM926EJ et d'" accélérateurs intelligents " programmables, qui exécutent indépendamment et simultanément les principales fonctions de codage audio et vidéo, dont le traitement pré/post vidéo. Ce traitement distribué simplifie le développement logiciel dans la mesure où il suffit aux développeurs d'écrire le code du cœur ARM. Les fonctions multimédia n'étant généralement pas exécutées sur le cœur du processeur principal, cette configuration facilite l'ajout ultérieur de nouvelles applications logicielles.
Les processeurs Nomadik sont le fruit des succès et de l'expertise de ST sur le segment du multimédia numérique. Pionnier du décodage vidéo MPEG, ST a toujours été le principal fabricant de circuits de décodage MPEG pour décodeurs. C'est également l'un des premiers fournisseurs de circuits audio à base de DSP et le numéro un des circuits de réception radio numérique. Grâce au large portefeuille de produits de ST, l'architecture Nomadik peut être complétée par un grand nombre de fonctions complémentaires : circuits d'imagerie CMOS, circuits intégrés pour cartes à puce, mémoires flash, circuits de vérification biométrique, MEMs, circuits radio Bluetooth et solutions de stockage de données.

L'architecture Nomadik de ST fonctionne avec les principaux systèmes d'exploitation pour terminaux mobiles, parmi lesquels Symbian OS, la famille WinCE de Microsoft et Linux. Un jeu complet d'outils Nomadik est fourni pour le développement logiciel. L'architecture Nomadik est extrêmement évolutive en termes de puissance de calcul et de périphériques intelligents, ce qui facilite les mises à niveau, que ce soit pour ajouter de nouvelles fonctions ou pour en enlever dans les produits plus simples à faible coût.

L'accélérateur audio programmable respecte les principaux standards de codage et décodage audio numérique du marché (MP3, SBC, MPEG2-couche 2, AAC, etc.). L'accélérateur vidéo programmable supporte les codecs MPEG-4 et H.263 réalisés dans une technologie propriétaire ST optimisée. Le nouveau standard H26L (H.264) sera également disponible avec les prochaines versions de Nomadik. Nomadik dispose d'une interface modem en bande de base standard pour assurer l'indépendance du modem dans les applications de téléphonie mobile. De même, une simple interface assure la communication avec les jeux de circuits PAN sans fil (Bluetooth), LAN sans fil (802.11a/b/g) et GPS de ST et d'autres fabricants. Cette souplesse permet aux fabricants de déterminer librement leur propre combinaison de solutions de connectivité en fonction de leur gamme de produits.

STMicroelectronics, l'un des premiers fabricants de semiconducteurs pour terminaux mobiles, est la seule entreprise du secteur à proposer une gamme complète de circuits pour ces applications: processeurs en bande de base, circuits de gestion de l'alimentation, circuits RF, circuits de commande d'affichage, mémoires flash, capteurs d'empreintes digitales, processeurs multimédia, capteurs d'images CMOS, capteurs d'accélération MEMS et jeux de circuits GPS.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.

Note : Nomadik est une marque de STMicroelectronics, OMAPI , une marque commune de STMicroelectronics et de Texas Instruments et MIPI, une marque de l'alliance MIPI.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.