Section
 

STMicroelectronics annonce le premier circuit Flash BIOS pour PC associant les architectures FWH et LPC


M50FLWGenève, le 9 décembre 2003 - STMicroelectronics (NYSE : STM) annonce la première mémoire Flash deux-en-un combinant les architectures FWH (FirmWare Hub) et LPC (Low Pin Count) permettant de stocker le contenu du BIOS dans une large gamme d'ordinateurs de bureau, de portables et de serveurs.

La nouvelle famille de produits M50FLW est conçue pour les jeux de circuits Intel ou non, et associe les architectures FWH et LPC sur le même circuit. Ainsi, cette nouvelle famille assure aux concepteurs une souplesse exceptionnelle et limite les risques de rupture de stocks.

Dans la mesure où les protocoles FWH et LPC sont tous deux basés sur le même format général, le circuit M50FLW peut se configurer en mode FWH ou LPC en décodant les 4 premiers bits reçus au cours de l'intervalle START. À partir de la valeur de ces 4 bits, le M50FLW définit dans quel mode, LPC ou FWH, les autres données seront décodées. Ce circuit assure le décodage complet du jeu d'instructions défini en mode LPC et en mode FWH.

Première référence de cette nouvelle famille, le circuit M50FLW040 de 4 Mbits fonctionne sous une tension d'alimentation unique comprise entre 3,0 et 3,6 V. Ce circuit compte 8 blocs de 64 ko, dont 5 blocs de 64 ko chacun et 3 blocs sous-divisés en 16 secteurs uniformes de 4 ko chacun. Deux options sont disponibles pour ces 3 blocs : le M50FLW040A est proposé avec 2 blocs dans la partie supérieure et un bloc dans la partie inférieure, tandis que le M50FLW040B dispose d'un bloc dans la partie supérieure et de 2 blocs dans la partie inférieure.

La famille M50FLW comprend un circuit de détection unique en son genre qui distingue automatiquement le type de bus utilisé : FWH ou LPC. Ce produit est compatible en lecture avec les systèmes FirmWare Hub Intel® 82802 et conforme à la spécification d'Interface LPC de Intel, Révision 1.1.

Le M50FLW040 peut être monté en boîtiers PLCC32 ou TSOP40 (10x20 mm).

Actuellement disponible sous forme d'échantillons, cette famille est en cours de production. La gamme de mémoires Flash M50FLW sera complétée par des densités supérieures en 2004.

Pour tout complément d'information : www.st.com/flash

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.