Section
 

SANYO et STMicroelectronics développent une technologie de télévision numérique qui simplifie sensiblement le passage de l'analogique au numérique

La nouvelle gamme de produits de télévision numérique intégrés proposés par SANYO utilise la technologie de systèmes sur puce ST

IFA 2003, Berlin, le 28 août 2003 - A l'occasion du salon Funkaustellung 2003 dédié à l'électronique grand public qui s'est ouvert à Berlin, SANYO Industries (UK) Limited, filiale de SANYO Electric Co. Ltd, et STMicroelectronics annoncent le développement commun d'une technologie de télévision numérique de pointe qui sera mise en œuvre dans la toute nouvelle gamme de téléviseurs numériques intégrés (iDTV) de SANYO. Les téléviseurs numériques intégrés commercialisés par SANYO ont été présentés dans le cadre de ce salon, ainsi que la plate-forme avancée de développement de télévision numérique ST.
SANYO
Capables de décoder des émissions terrestres numériques ou analogiques, les nouveaux téléviseurs numériques intégrés 100 Hz (2 H ou progressive scan) de SANYO sont architecturés autour de la plate-forme de développement de systèmes sur puce de hautes performances destinée aux téléviseurs à tube cathodique ou cristaux liquides. Les deux sociétés coopèrent étroitement pour permettre à SANYO de commercialiser de nouveaux modèles et lancer la fabrication en volume début 2004.

La combinaison du savoir-faire acquis par les deux sociétés dans le domaine de la télévision numérique avancée est telle que l'interface des nouveaux téléviseurs signés SANYO sera identique à celle de ses actuels téléviseurs analogiques 100Hz. En outre, l'utilisateur ne peut savoir si la diffusion est numérique ou analogique. Il suffit de connecter l'antenne pour que toutes les chaînes, numériques ou analogiques, soient mémorisées automatiquement. Le basculement entre les chaînes est rapide et le gestionnaire de chaînes peut même combiner les deux modes de transmission. En ce qui concerne les chaînes numériques, le traitement du signal est entièrement numérique, du début à la fin, de l'entrée à l'affichage, ce qui assure une qualité d'image optimale.

Afin de combler l'écart entre les téléviseurs analogiques traditionnels et la future technologie de télévision numérique, SANYO a choisi le tout nouveau décodeur de télévision numérique à un seul circuit développé par ST pour les télévisions à tube cathodique 1H/2H. Ce circuit comprend un microcontrôleur 32 bits, un décodeur vidéo analogique, un décodeur MPEG numérique, une fonction de traitement vidéo, un convertisseur élévateur 2H et une fonction d'affichage à l'écran (OSD) bitmap.

Ce circuit, qui est capable de décoder et d'afficher des programmes analogiques et numériques, est entièrement compatible au niveau logiciel avec les solutions 2H actuelles.

Egalement compatible avec les applications analogiques (Teletext 1.5 ou 2.5, nexTView EPG, TeleWeb, Closed Caption, VPS et WSS), il propose de nombreuses fonctionnalités d'interactivité numérique compatibles avec les standards ouverts de diffusion interactive MHEG-5 et MHP (Multimedia Home Platform).

SANYO a un vaste savoir-faire et une riche expérience de la production et de la commercialisation de produits grand public de haute qualité sur le marché Européen. Ces compétences, alliées à celles acquises par ST dans le domaine des systèmes sur puce, a permis d'intégrer toutes ces fonctions et fonctionnalités dans un unique circuit intégré. SANYO n'utilise plus qu'un seul circuit imprimé quatre couches pour l'ensemble de ses nouveaux modèles.

" La plate-forme de développement de TV numérique intégré ST constitue une solution économique pour les téléviseurs analogiques numérisés et le chemin le plus simple vers la télévision entièrement numérique ", a déclaré Eric Aussedat, directeur général de la division TV de ST. " La plate-forme ST bénéficie de la propriété intellectuelle déjà mise en œuvre dans d'autres applications grand public numériques pour lesquelles ST est l'un des leaders, telles que les décodeurs, les lecteurs de DVD et la télévision haute définition (TVHD). "

" La nouvelle gamme de produits iDTV de SANYO permet la transmission analogique 100Hz qu'il est virtuellement impossible de distinguer d'une diffusion numérique. Elle constitue la solution idéale pour réaliser des téléviseurs numériques compétitifs ", a pour sa part indiqué Takeru Maeda, vice président de AV Solutions Company, filiale de SANYO Electric Co., Ltd. " SANYO s'engage à contribuer au développement du marché de la télévision numérique en Europe avec cette nouvelle plate-forme ".

SANYO Industries U.K. Limited (SIUK) est l'un des fabricants de téléviseurs couleurs implantés en Europe par SANYO Electric Co., Ltd. SIUK développe et fabrique environ 400.000 téléviseurs couleurs chaque année et propose une gamme complète, depuis les modèles 14 pouces jusqu'aux modèles à écran plat 32 pouces. SIUK utilise les systèmes de gestion de la qualité ISO9002 et de gestion environnementale ISO14001. Les produits de la société sont plébiscités par le marché.

A propos de SANYO Electric Co., Ltd.
SANYO Electric Co., Ltd., l'un des géants mondiaux de l'électronique grand public, propose des innovations qui permettent de faire progresser la technologie multimédia. SANYO contribue au développement des entreprises avec des produits électroniques de classe mondiale tels que les téléphones cellulaires, les projecteurs à cristaux liquides et les appareils photo numériques qui répondent aux besoins des marchés en plein essor. Les activités de SANYO couvrent une large gamme de systèmes multimedia et d'informations, d'appareils électroménagers, d'équipements professionnels, de systèmes électroniques, de batteries et autres produits. SANYO emploie 79.000 personnes à travers le monde et a généré un chiffre d'affaires annuel consolidé de 18.157 millions de dollars au titre de l'exercice fiscal clos le 31 mars 2003.

Pour tous compléments d'informations : www.sanyo.co.jp/koho/index_e.html

A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.

SANYO Industries UK
Mr. R Nakamura New Product Planning Manager
Mr. T Nagata New Product Planning Manager

Tel: +44 (0)1502 587 366
Fax: +44 (0)1502 513 005


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.