![]() |
||
|
|
||
STMicroelectronics triple les performances de sa famille µPSD de microcontrôleurs 8051 à haut niveau d'intégration |
||
Genève,
le 8 septembre 2003 - STMicroelectronics complète sa famille de
microcontrôleurs Flash embarqués µPSD de type 8051 avec la série Turbo
µPSD3300. La famille µPSD se caractérise par l'intégration au niveau
système de mémoires SRAM et Flash présentant les plus hautes densités
du marché (respectivement jusqu'à 256 Ko et 32 Ko) pour les microcontrôleurs
8 bits d'usage général. La série Turbo µPSD3300 porte les performances
à 10 MIPS maximum et constitue un nouvel ensemble périphérique supplémentaire
d'une grande richesse pour réaliser des systèmes sur puce adaptés aux
applications de commande embarquées. " L'année qui a suivi l'introduction de la famille µPSD a été très fructueuse, avec notamment des conceptions dans plus de 50 segments d'applications différents ", a déclaré Ruben Sonnino, Vice Président et Directeur Général de ST pour les microcontrôleurs µPSD. " Avec le µPSD3300 - qui forme une catégorie à part entière -, les utilisateurs de solutions embarquées disposent d'un système configurable à haut niveau d'intégration qui élimine l'utilisation de périphériques externes supplémentaires. " Parmi les nouvelles fonctionnalités de la série Turbo µPSD3300 figurent un compteur programmable 16 bits (PCA), des canaux ADC 10 bits, ainsi que des interfaces SPI et IrDA. Les performances du microcontrôleur restent proches des valeurs maximales de 10 MIPS grâce à une mémoire cache de branchement et à une file d'attente des instructions. De plus, l'interface de programmation intégrée du µPSD3300 a été améliorée pour assurer la prise en charge de l'émulation JTAG, ce qui évite l'utilisation d' un émulateur intégré (ICE). " L'augmentation des exigences des interfaces graphiques en matière de mémoire et les langages de programmation évolués ont suscité un très vif intérêt pour les produits µPSD ", poursuit Ruben Sonnino. " Aucune société n'est mieux armée que ST pour fournir une " solution complète " regroupant un réseau CPLD et des mémoires Flash et SRAM sur le même circuit. ST s'engage à assurer la disponibilité de ces systèmes sur puce à haut niveau d'intégration en introduisant de nouveaux produits encore plus performants et plus intégrés. " Basés sur l'architecture PSD (Programmable System Device) propriétaire de ST, les circuits µPSD3300 disposent de deux bancs de mémoire Flash indépendants comptant jusqu'à 32 Ko de mémoire SRAM et de plus de 3000 portes logiques programmables avec 16 macro cellules. L'architecture Flash double banc et la logique de décodage programmable assurent l'accès simultané en " lecture pendant l'écriture " (In-Application Programming). Le tracé mémoire est pris en charge par un PLD à décodage intégré qui peut affecter tout segment Flash ou SRAM à toute adresse de tout banc ou page mémoire. De plus, la mémoire Flash peut être attribuée à un espace de données ou à un espace code 8032 dans les proportions nécessaires, ce qui constitue une fonctionnalité unique des circuits µPSD. Les autres périphériques sont les suivants : six canaux PWM, un contrôleur de bus maître/esclave I²C, deux UART standard, des fonctions de supervisions telles qu'une horloge chien de garde et la détection de basses tensions, ainsi que jusqu'à 46 broches d'entrée/sortie d'usage général. Les concepteurs peuvent utiliser le CPLD à 16 macro cellules pour remplacer les circuits externes à logique d'interface tels que les réseaux logiques programmables (PLD) 22V10, les PAL 20L8 et les circuits intégrés logiques discrets de la série 74. Les fonctions communes obtenues à l'aide du réseau CPLD incluent des machines à état fini, des décaleurs et des compteurs, des interfaces clavier et panneau de configuration, des sélections de circuit pour systèmes extérieurs, diviseurs d'horloge, multiplexeurs et circuits de retard d'établissement de protocole. Les circuits µPSD3300 sont disponibles sous forme d'échantillon, la fabrication en volume étant prévue pour la fin du quatrième trimestre 2003 en boîtiers TQFP de 52 et 80 broches. Ces circuits fonctionnent dans la plage de température industrielle comprise entre -40 et +85°C, dans la gamme de tension comprise entre 5,0 et 3,3 V. Pour tous compléments d'informations : www.st.com/micropsd. STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com. |
|
||||||||||||||||||
|