Section
 

STMicroelectronics a livré deux millions de jeux de circuits pour récepteurs numériques à XM Satellite Radio, et réalisé une toute nouvelle version de système sur puce

Cette nouvelle solution sur une seule puce réduit les coûts et améliore les performances du service de radio numérique par satellite pour les Etats-Unis

STA400A XMRadio SDARSGenève, le 2 octobre 2003 - STMicroelectronics annonce avoir livré plus de deux millions de jeux de circuits pour récepteurs XM Satellite Radio. ST a également fourni des échantillons fonctionnels d'une nouvelle solution du type système sur puce, qui remplace la précédente solution à deux circuits.

En 1998, ST a été retenu par XM Satellite Radio comme fournisseur exclusif de circuits intégrés, pour développer et fabriquer le jeu de circuits équipant les récepteurs radio de la fonction XM, une technologie essentielle pour le premier service de diffusion numérique par satellite aux États-Unis. Ce jeu de circuits repose sur le savoir-faire de ST dans la technologie des systèmes sur puce et sur son expérience en conception de solutions pour l'audio numérique.

Depuis la livraison de la première génération du jeu de circuits en 2000, ST a introduit une deuxième génération fabriquée dans une technologie plus avancée. Plus de deux millions de ces jeux de circuits ont été fabriqués et livrés par ST aux fabricants de récepteurs radio XM, parmi lesquels Pioneer, Alpine, Delphi, Sony et Clarion, pour être utilisés dans les autoradios et les récepteurs domestiques.

La nouvelle solution ST en une seule puce est fabriquée en technologie de 130 nm. Elle intègre de nouvelles fonctions qui améliorent la performance globale et permettent de nouvelles applications.

" Le succès du jeu de circuits XM Satellite Radio démontre la capacité de ST à apporter de la valeur à ses clients ", a déclaré Riccardo Ferrari, directeur général de la division Audio de ST. " Depuis que XM nous a choisis en 1998, nous avons réussi chaque nouvelle génération de circuits du premier coup et rempli tous les objectifs de ce projet passionnant, en termes de livraison et de performance. "

" Nous sommes particulièrement heureux que ST ait franchi cette étape importante : la livraison de notre deux millionnième jeu de circuits. ST a également réussi à intégrer toutes les fonctions de traitement de signal XM en un seul circuit, c'est un progrès majeur. ", a déclaré Stell Patsiokas, le vice-président exécutif technology & engineering de XM Satellite Radio. " Ces jeux de circuits permettent évidemment aux fabricants de récepteurs d'ajouter de nouvelles fonctions XM, à un prix intéressant pour les consommateurs. "

XM Satellite Radio en bref
XM Satellite Radio est le premier service de radio par satellite aux Etats-Unis. Avec plus de 692 000 abonnés au 30 juin, XM est bien parti pour franchir le cap du million d'abonnés d'ici à la fin de l'année. Qu'ils soient en voiture, au bureau ou en déplacement, les fidèles auditeurs de XM ont accès à 101 stations numériques de qualité : 70 stations musicales (hip hop, opéra, classique, country, blues, bluegrass, etc.), dont plus de 35 sans publicité, et 31 stations de sports, de débats, de comédie, de programmes pour la jeunesse et de divertissements. Informations complémentaires sur le site http://www.xmradio.com.


STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site e http://www.st.com.




Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.