Section
 

STMicroelectronics signe un accord de développement avec MobiDiag dans les biopuces pour diagnostics moléculaires

La détection génomique des maladies infectieuses accroît la rapidité et la précision des résultats de tests

ST présent à Boston sur le salon " Chips to Hits ", du 28 au 31 octobre


Genève, le 29 octobre 2003 - STMicroelectronics a signé avec Mobidiag un accord de développement conjoint d'un système complet de détection génomique des maladies infectieuses, fondé sur une biopuce sur silicium en technologie MEMS (microsystèmes électromécaniques). Ce système offrira aux laboratoires d'analyse un accès plus rapide, économique et convivial aux techniques génomiques, appelées à révolutionner la détection des maladies infectieuses.

L'augmentation des dépenses de santé et le risque de résistance accrue aux antibiotiques imposent des solutions de diagnostic rapides et peu coûteuses. Les méthodes de test actuelles manquent d'automatisation, de rapidité et de précision, et ne répondent pas à ces exigences.

En octobre 2002, ST a annoncé le développement d'un dispositif jetable et autonome, qui amplifie l'ADN et détecte des séquences d'ADN cibles. La technique de " Polymerase Chain Reaction " (PCR) utilisée par ce dispositif est mise en œuvre à partir d'un circuit MEMS, dont les canaux, enfouis dans le silicium, acheminent le mélange d'échantillons et d'agents réactifs, tandis que des éléments chauffants résistifs de haute précision assurent la régulation des cycles de température. La technique PCR peut ainsi être utilisée avec un outil d'analyse de petite taille et nécessitant très peu d'agents réactifs coûteux. Des cartouches jetables en faciliteront l'utilisation et réduiront fortement les risques de contamination croisée des échantillons.

Les laboratoires traditionnels réalisent aujourd'hui des analyses d'ADN à l'aide d'équipements volumineux et coûteux, dont l'utilisation peut prendre plusieurs heures. Les médecins doivent donc fréquemment prescrire des antibiotiques ou des antiviraux avant de connaître précisément l'agent pathogène à l'origine de l'infection. La solution ST/MobiDiag réduira le coût et la complexité des diagnostics, en proposant des consommables très compétitifs, aux performances supérieures à celles des solutions existantes. Il sera possible d'obtenir des résultats rapides et de prescrire des soins en conséquence. Ceci contribuera à limiter les traitements par antibiotiques injustifiés. L'abus de ces derniers a en effet favorisé l'accroissement des bactéries résistantes aux antibiotiques et réduit l'efficacité de nombreux antibiotiques courants.

" Nous pensons qu'il existe un énorme potentiel pour la détection génomique des maladies infectieuses à partir d'un labo-sur-puce de silicium. ", a déclaré Ugo Carena, le vice-président du groupe Périphériques informatiques et Industrie de ST. " Cette alliance réunit deux compétences clés pour le développement d'une biopuce commercialisable : la technologie des microfluides de ST et l'expertise en microbiologie moléculaire de MobiDiag. Sa connaissance des diagnostics de maladies infectieuses et de nos marchés cibles fait de MobiDiag un partenaire idéal pour créer un système complet. Ce partenariat disposera selon nous de toutes les connaissances nécessaires pour détecter les principales maladies et réaliser un produit commercialisable. "

" Ces produits permettront aux laboratoires d'analyse mondiaux d'améliorer le traitement des infections courantes et de faire des économies, grâce à l'amélioration de l'état des patients, au raccourcissement des séjours hospitaliers et à la réduction de l'utilisation d'antibiotiques.", a déclaré Jaakko Pellosniemi, le CEO de MobiDiag. " Grâce à l'association des compétences de ST dans les semiconducteurs et de notre savoir-faire dans les diagnostics, un médecin sera capable de détecter simultanément de grandes séries d'éléments pathogènes différents, à l'origine de divers groupes d'infections. "

La technologie
La technologie de MEMS microfluidique de ST permet de créer un circuit micro-usiné sur silicium, pourvu de canaux très fins pour la manipulation d'infimes quantités de liquide. Le liquide peut circuler dans ces capillaires et être chauffé à des températures contrôlées avec précision. La miniaturisation du dispositif de diagnostic permet l'utilisation d'échantillons plus petits et d'une quantité moins importante d'agents réactifs. Les délais de réaction sont également beaucoup plus courts.

Le silicium est le matériau idéal pour les applications microfluidiques, car sa bonne conductivité thermique permet de maintenir une température uniforme sur une grande surface. Sa faible capacité thermique permet en outre des cycles thermiques rapides. Il présente également l'avantage unique d'autoriser l'intégration de commandes électroniques sur le même morceau de silicium, et de reposer sur une technologie de fabrication de circuits intégrés courante.

ST a développé des échantillons d'un dispositif autonome jetable, qui l'amplifie l'ADN dans des canaux enfouis dans le silicium, et détecte des séquences d'ADN cibles. ST et MobiDiag fourniront des systèmes complets à des partenaires de développement en 2004. Les produits commerciaux seront proposés aux laboratoires d'analyse en 2005.

MobiDiag en bref
MobiDiag est l'une des sociétés innovantes émergentes dans le domaine du diagnostic moléculaire de maladies infectieuses fondé sur les biopuces. Son utilisation de différentes approches universelles permet la détection rapide et simultanée d'un grand nombre d'agents pathogènes. Ses produits permettent des gains significatifs de vitesse, de fiabilité et de sécurité pour le dépistage des maladies infectieuses. MobiDiag a développé des panels de biopuces pour les infections respiratoires, ainsi que pour les infections dangereuses des patients hospitalisés. MobiDiag a été créée en 2000. Son siège se trouve à Helsinki. Elle fournit des services de diagnostics aux hôpitaux depuis février 2002. Informations complémentaires sur le site Internet www.MobiDiag.com.

STMicroelectronics en bref

STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.

Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.