Section
 

Pasquale Pistorio parla al Summit Mondiale sulla Società dell'Informazione

Il CEO della STMicroelectronics riconferma l'impegno della società nel contribuire al superamento della "frattura digitale" ed esorta le aziende ad associarsi in questa impresa

Ginevra, 12 dicembre 2003
- Parlando alla terza sessione plenaria del Summit Mondiale sulla Società dell'Informazione (WSIS) che si svolge a Ginevra dal 10 al 12 dicembre, Pasquale Pistorio, President and CEO della STMicroelectronics ha rinnovato il suo appello alle aziende di medie e grandi dimensioni perché destinino risorse per contribuire al superamento del digital divide, quella "frattura digitale" nelle capacità di accedere alle moderne tecnologie dell'informazione che separa le nazioni più avanzate da quelle in via di sviluppo.

Durante il suo discorso, Pasquale Pistorio, che è membro della Task Force delle Nazioni Unite per le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione, ha sottolineato, come già aveva fatto in passato, il fatto che, se realizzare le infrastrutture e fornire l'accesso ad Internet è essenziale per superare il digital divide, altrettanto importante è anche far sì che ampi strati delle popolazioni più emarginate possano avvicinarsi a questa tecnologia, comprenderne l'importanza e riconoscere i benefici che essa può offrire. Un forte accento è ancora una volta stato posto sull'esigenza di fornire istruzione e formazione, strumenti essenziali per poter accedere ai moderni strumenti di comunicazione e di informazione e, attraverso questi, all'immenso potere di moltiplicazione della produttività che la tecnologia può esercitare sull'azione dell'uomo.

Convinto che migliaia di imprese private nel mondo già posseggano le conoscenze e le risorse necessarie, e pertanto potrebbero - e dovrebbero - dedicarne una parte per fornire, a chi non la ha potuta avere, l'istruzione necessaria per usare un PC ed accedere alla rete, Pistorio ha esortato le società di medie e grandi dimensioni (con più di 250 addetti) a donare fino allo 0,1% del loro fatturato annuo e fino allo 0,1% del loro monte ore lavorate a sostegno di questa causa.

Queste risorse dovrebbero essere utilizzate per l'istruzione e la formazione, in massima parte direttamente realizzate dalle imprese donatrici, in accordo con le autorità locali interessate che potrebbero fornire il loro supporto logistico.

"La mia società ha già cominciato a lavorare in questa direzione ed ha lanciato un programma di alfabetizzazione informatica in alcune delle nazioni in cui opera, indirizzando principalmente la propria iniziativa su Marocco, Malesia, India e Cina e ponendosi l'obiettivo di raggiungere un milione di persone in dieci anni. E' un piccolo contributo da parte nostra, ma sono convinto che, se un'iniziativa di questo tipo dovesse trovare un vasto consenso, potrebbe mobilitare risorse umane e finanziarie sufficienti per invertire la tendenza e colpire alle radici una parte significativa del sottosviluppo nel mondo", ha detto Pistorio.

Il Summit Mondiale sulla Società dell'Informazione offre un'eccellente opportunità perché tutte le parti in causa possano sviluppare una visione comune e un'intesa sul come affrontare le questioni fondamentali poste dal realizzarsi della Società dell'Informazione. Il Summit è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ne ha curato la preparazione.

Ulteriori informazioni sul WSIS possono essere reperite su:
http://www.itu.int/wsis/basic/about.html

Il Corporate Social and Environmental Report 2002 della STMicroelectronics può essere ottenuto in forma PDF sul sito http://www.st.com.
[socenv03.pdf ]

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader globale, dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2002 i ricavi netti della Società sono stati pari a 6,32 miliardi di dollari e gli utili netti a 429,4 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito http://www.st.com.


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.