Section
 

Ridotte le dimensioni dei commutatori analogici della STMicroelectronics per adeguarsi alle applicazioni consumer e ai telefoni cellulari intelligenti

Una bassissima resistenza on riduce la distorsione audio e video

STG3699Ginevra, 17 ottobre 2003 - La STMicroelectronics ha presentato una coppia di commutatori analogici SPDT con packaging e caratteristiche di bassa perdita di inserzione, che li rendono particolarmente adatti per l'utilizzo in prodotti consumer come i sistemi audio e video, i telefoni cellulari, i PC notebook, i PDA (agendine elettroniche o palmari) e molte altre forme di apparecchiature portatili.

L'STG3699 è un commutatore analogico quadruplo SPDT, mentre l'STG3684 è un commutatore analogico doppio SPDT. Comprendono diverse celle "Single Pole Dual Trough" e possono operare in modalità bidirezionale, utilizzando un segnale di controllo, compatibile con logica digitale a 1,8V. I commutatori sono alloggiati in un package QFN di soli 3x3mm, e sono quindi particolarmente adatti in tutte le applicazioni in cui vi è pochissimo spazio a disposizione.

La resistenza on dei dispositivi è inferiore a 0.5 Ohm. Ciò riduce la distorsione a un livello minimo nei circuiti audio, garantendo un percorso ad alta fedeltà per i segnali, in prodotti come i telefoni cellulari. La bassa resistenza on di questi dispositivi implica anche basse perdite di inserzione nelle applicazioni video. I tempi di commutazione sono inferiori ai 300 ps.

La resistenza on dei vari commutatori di un dispositivo presenta una differenza massima di 0,06 Ohm; ciò è particolarmente interessante quando si deve effettuare la commutazione di segnali di differenziali.

I dispositivi operano con tensioni di alimentazione comprese tra 1,65V e 3,6V e sono progettati per supportare elevate correnti massime di ±500mA con duty cycle del 10%. Il consumo di potenza è inferiore a 1mA, ideale per sistemi alimentati a batteria.

Tutti gli ingressi e le uscite sono protetti contro le scariche elettrostatiche e contro le tensioni transitorie eccessive.

Per ulteriori informazioni su questi prodotti contattare il sito all'indirizzo www.st.com/stdlogic

STG36xx ARTICLE STG36xx ADVERT

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2002 i ricavi netti della Società sono stati pari a 6,32 miliardi di dollari e gli utili netti a 429,4 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito http://www.st.com.

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.