![]() |
||
|
|
||
Un transricevitore della STMicroelectronics per porte parallele con funzioni di protezione all'accensione |
||
Ginevra,
7 novembre 2003 - La STMicroelectronics ha sviluppato una coppia di
circuiti integrati transricevitori, ad alta velocità e bassa alimentazione,
compatibili con lo standard di interfaccia per porte parallele: IEEE1284.
Si tratta di dispositivi prodotti per essere utilizzati in stampanti,
scanner e fotocopiatrici.Il componente 74LVC161284TTR è un transricevitore IEEE1284 a bassa tensione, alta velocità. Il dispositivo 74LVCZ161284ATTR è analogo ma integra anche una protezione che garantisce il funzionamento senza errori anche in fase di accensione della tensione di alimentazione. I nuovi componenti possono, ciascuno, sostituire due dispositivi 74ACT1284. Entrambi i dispositivi supportano standard di comunicazione paralleli bi-direzionali IEEE1284-I e -II (livello 1 e livello 2) tra personal computer e periferiche. Una funzione di traslazione permette alle uscite sul lato del cavo di interfacciarsi con un segnale a 5V. Un resistore di pull-up integrato, in ogni uscita open-drain, elimina la necessità di resistori discreti per eseguire la stessa funzione. I piedini della porta A dell'interfaccia hanno uscite standard totem-pole da 4mA. I piedini della porta B hanno la possibilità di erogare o assorbire fino a 14mA. Tutte le uscite garantiscono un elevato livello di isteresi, in modo da migliorare il margine di rumore. I dispositivi hanno ingressi compatibili TTL, nonostante operino con tensioni di alimentazione da 3V e 3,6V. La dissipazione di potenza è bassa, raggiunge un massimo di 20mA con 3,6V di alimentazione. Il dispositivo garantisce un ritardo ridotto a soli 9 nanosecondi. Il dispositivo 74LVCZ161284ATTR integra una caratteristica che garantisce che ogni stampante collegata possa attivarsi correttamente all'atto dell'accensione dell'alimentazione. Ogni gruppo di uscite rimane a livello logico alto, all'atto dell'accensione dell'alimentazione, fino a quando il relativo ingresso di controllo viene portato a livello logico alto. In questo modo si evitano errori di sistema della stampante, che potrebbero essere causati da un falso segnale di BUSY eventualmente presente sul cavo durante l'attivazione dell'alimentazione. I chip sono implementati con una configurazione di pin 'flow-through' che ne facilita il montaggio su schede PCB. Sono disponibili in TSSOP nella gamma delle temperature commerciali. Per ulteriori informazioni su questi prodotti si consiglia di visitare il sito all'indirizzo www.st.com/stdlogic Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2002 i ricavi netti della Società sono stati pari a 6,32 miliardi di dollari e gli utili netti a 429,4 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito http://www.st.com. |
|
||||||||||||||||||
|