![]() |
||
|
|
||
La STMicroelectronics presenta sofisticato chipset per cellulari che scattano fotografie |
||
Ginevra,
25 novembre 2003 - La STMicroelectronics, un leader mondiale nella
tecnologia dei sensori di immagine CMOS, ha presentato una soluzione d'avanguardia
per cellulari che scattano fotografie. Il nuovo kit per macchine fotografiche
integrate nei telefoni cellulari, è costituito da un modulo di sensore
di immagine CMOS VS6552 e dal sistema per l'elaborazione del segnale digitale
(DSP, Digital Signal Processor) STV0974E Mobile Imaging, ed è in grado
di garantire una qualità dell'immagine equivalente a quella dei sensori
di immagine CCD (Charge Coupled Device, dispositivo ad accoppiamento di
carica) senza tutti gli svantaggi della tecnologia CCD *.Progettata per la produzione in grande volume, mantenendo allo stesso tempo elevati livelli di affidabilità, la nuova soluzione è il risultato di un approccio completo, a livello di sistema, nella gestione delle immagini in applicazioni di telefonia cellulare. Si basa su un nuovo processo CMOS, denominato HCMOS7i, progettato per garantire un'eccellente sensibilità alla luce, e su avanzate funzioni DSP per l'elaborazione dell'immagine, ottenute grazie ad un'architettura pipelined ad alte prestazioni Marc Vasseur, Direttore Generale della Divisione Imaging della ST, ha affermato: "Il VS6552 è il risultato dell'ottimizzazione contemporanea del processo CMOS di elaborazione dell'immagine, del progetto del sensore e dello stack (impilamento) ottico. L'esperienza unica che la ST ha acquisito nella gestione della catena completa di elaborazione delle immagini permette di ottenere quella combinazione ottimale necessaria per garantire un'eccellente qualità dell'immagine, rispettando i rigorosi limiti di ridotto consumo di potenza, compatibiità elettro-magnetica (EMC) e costo, tipici delle applicazioni di telefonia cellulare." Il VS6552 è il primo dispositivo prodotto con il processo HCMOS7i della ST ed ha prestazioni decisamente superiori a quelle di tutti i precedenti sensori della ST, poiché è in grado di elaborare immagini VGA anche in ambienti con una luminosità che può raggiungere il valore di 1 Lux**. Questo piccolo modulo ottico (SmOP, small optical module) da 10 x 8 x 6 mm, unito ad uno stack ottico di elevata qualità, è in grado di operare a velocità massime di 30 quadri al secondo, di garantire un'elevata qualità dell'immagine video anche in condizioni di luminosità estremamente bassa. L'illuminazione minima è inferiore a 1 Lux (0 dB SNR con lenti F2.8) e la corrente di oscurità è di 30 electron/s a 25°C. l'interfaccia video seriale basata su LVDS è ottimizzata per minimizzare gli effetti EMC (Electro-Magnetic Compatibility, compatibilità elettro magnetica), garantendo un'integrazione senza problemi nella macchina fotografica anche in prossimità dei circuiti a radiofrequenza. L'interfaccia supporta anche eventuali risoluzioni più elevate, per sviluppi futuri, e una scelta di opzioni fra socket a basso costo o meccanismi flessibili per la connessione del circuito. Alloggiato in un package senza piombo 56TFBGA 6x6 mm, l'STV0974E Mobile Imaging DSP è un processore completo per macchina fotografica per immagini digitali e mobili, che integra un controllo di sensore e un sistema per il condizionamento del segnale, funzioni per migliorare la qualità delle immagini, il ridimensionamento e la scontornatura, la riproduzione dell'immagine sullo schermo del telefonino, la cattura dell'immagine e la generazione del file JPEG. Il dispositivo, pensato per sistemi MMS (Multimedia Messaging Service), semplifica la cattura di video clip di breve durata e di file di immagine dalle dimensioni ridotte. L'interfaccia host MCU ad 8-bit con un massimo di 10 Kbyte di FIFO, in alternativa alla classica interfaccia video parallela da 8-bit ITU-R 601/656, permette l'integrazione delle funzioni fotografiche anche in telefonini meno recenti e particolarmente economici. L'STV0974E supporta formati di uscita RGB da 8 e 16-bit per la visualizzazione diretta sullo schermo LCD (liquid crystal display, schermo a cristalli liquidi) del telefono, mentre un'opzione dithering RGB permette una visualizzazione ad alta qualità su display con una profondità massima di 4096 colori. Il chipset richiede un'alimentazione digitale da 1,8V e analogica da 2,5 a 3,0V e un unico clock da 6 a 26MHz. Le funzioni interne di gestione dell'alimentazione e del clock garantiscono un consumo di corrente di 30µA in modalità standby, e un consumo massimo di 170mW nel caso di riproduzione continua di JPEG VGA a 30 quadri al secondo. Sono attualmente disponibili i primi campioni tecnici del chipset, ideale per telefoni cellulari MMS e periferiche per scattare fotografie con i telefoni cellulari, macchine fotografiche portatili Bluetooth e WiFi, PDA e altri terminali portatili. Il chipset è supportato da un kit di valutazione dimostrativo USB 2.0. La produzione in volume è prevista per il marzo 2004. La ST sta commercializzando da oltre un anno milioni di soluzioni per macchine fotografiche CMOS per telefoni cellulari, e ha acquisito una notevole esperienza nell'assemblaggio e nel collaudo di moduli ottici nella propria fabbrica di Singapore. Nota per gli editori * I sensori CCD sono intrinsecamente più costosi dei sensori CMOS e richiedono complessi segnali di clock. Inoltre hanno bisogno di alimentazioni multiple, non-standard, con un elevato consumo di potenza, che li rende poco adatti per i telefoni cellulari. ** 1 Lux = livello di illuminazione di 1 lumen per m². Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2002 i ricavi netti della Società sono stati pari a 6,32 miliardi di dollari e gli utili netti a 429,4 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com |
|
||||||||||||||||||
|