Section
 

Dalla STMicroelectronics i primi campioni del chip più avanzato al mondo per Smart Card

Il chip a 32 bit SmartJ™ con memoria Flash da 1 Mbyte, permetterà di sviluppare nuove applicazioni

ST22FJ1MGinevra, 20 novembre 2003 - La STMicroelectronics ha annunciato di aver consegnato ad alcuni clienti chiave i primi campioni dell'ST22FJ1M, un avanzato processore a 32 bit per smart card con una memoria Flash incorporata da 1 Mbyte. Una memoria di tali dimensioni apre molte nuove opportunità nei mercati dei sistemi di identificazione, telefonia cellulare, Pay TV e sicurezza informatica.

L'ST22FJ1M, rispetto alla nota e consolidata piattaforma SmartJ™, ha in più una memoria Flash Standard e una Page Flash. Integra una memoria User Flash di grandi dimensioni (768 Kbyte) per il programma e 256 Kbyte di memoria Page Flash, che sostituisce le tradizionali EEPROM. Un Flash Loader permette di caricare in memoria o aggiornare il programma applicativo, mentre altri 128 Kbyte di User ROM permettono di memorizzare librerie standard di routine. La possibilità di memorizzare il programma applicativo in una Flash, invece che in una memoria a sola lettura ROM (Read-Only Memory), aumenta di molto la flessibilità della card, poiché permette la personalizzazione di prodotti generici, gli aggiornamenti software e lo scaricamento di programmi anche dopo che la card è stata messa in circolazione.

Reza Kazerounian, Group Vice President, General Manager, Smartcard IC Division, STMicroelectronics, ha affermato: "L'ST22FJ1M è stato progettato in modo da permettere ai progettisti di superare le attuali limitazioni delle architetture software per smartcard, e quindi permettere la realizzazione di nuove applicazioni per mercati attuali ed emergenti. Grazie a ciò, i progettisti possono creare soluzioni su piattaforme aperte, multi-tasking e multi-threading, accessibili tramite web, usando differenti livelli di protocolli di rete, di protocolli applicativi e di sicurezza."

La memoria Page Flash è una variante proprietaria della ST, della tecnologia Flash Standard tradizionale. Garantisce gli stessi tempi ridotti di programmazione delle Flash Standard, ma permette anche di cancellare in pochi millisecondi e riscrivere più di 100K volte, parole di dati (32 bit), così da offrire tutti i vantaggi funzionali delle EEPROM convenzionali in una tecnologia "a prova di futuro". Le due tipologie di memoria Flash possono coesistere sullo stesso chip, senza costi aggiuntivi e senza alcuna variazione del processo manifatturiero Flash standard.

La grande capacità di memoria dello ST22FJ1M, l'innovativa combinazione di flash standard e page flash e il core SmartJ™ Java Card™ di grande potenza, permetterà agli utenti finali di sfruttare a fondo i vantaggi dei sistemi di comunicazioni 3G/4G; gli operatori del settore telecomunicazioni potranno finalmente disporre della memoria e delle funzioni Java necessarie per nuovi servizi destinati agli utenti. Altre possibili applicazioni sono nel settore delle soluzioni Pay TV, della sicurezza informatica "embedded" e delle soluzioni d'identificazioni più complesse e avanzate.

Gli elementi tecnologici di base usati per lo sviluppo dello ST22FJ1M sono il frutto del progetto per smart card MEDEA+ EsP@ss-is A302: un progetto pan-europeo d'avanguardia, coordinato dall'industria, per la cooperazione avanzata nella Ricerca e Sviluppo.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2002 i ricavi netti della Società sono stati pari a 6,32 miliardi di dollari e gli utili netti a 429,4 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito http://www.st.com.

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.