Section
 

La STMicroelectronics annuncia di aver spedito a XM Satellite Radio due milioni di chipset per sistemi di ricezione radiofonica e di aver consegnato la nuova soluzione "System-on-Chip"

La nuova soluzione a chip singolo permette di ridurre i costi e di migliorare le prestazioni dei ricevitori per il servizio radiofonico satellitare digitale americano

STA400A XMRadio SDARSGinevra, 2 ottobre 2003 - La STMicroelectronics ha annunciato oggi di aver spedito più di due milioni di kit dei propri chipset per ricevitori radiofonici a XM Satellite Radio. L'azienda ha inoltre annunciato di aver consegnato a XM Satellite Radio i campioni funzionanti di una nuova soluzione a chip singolo, che sostituirà le precedenti soluzioni a due chip.

La ST è stata originariamente scelta da XM Satellite Radio nel 1998, come unico fornitore di silicio per lo sviluppo e la produzione dei chipset destinati a garantire ai normali ricevitori radio la compatibilità con XM, una tecnologia fondamentale alla base del primo servizio satellitare digitale statunitense. Il chipset sfrutta la conoscenza di base della ST nella tecnologia system-on-chip e l'esperienza che l'azienda ha acquisito nella progettazione di soluzioni audio digitali.

Dalla consegna, nel 2000, della prima generazione di chipset la ST ha introdotto una versione di seconda generazione che utilizza una tecnologia di processo più avanzata. Complessivamente sono stati prodotti dalla ST più di due milioni di questi chipset, consegnati a produttori di ricevitori radiofonici XM, come Pioneer, Alpine, Delphi, Sony e Clarion che li utilizzano in apparati per uso domestico e nelle autoradio.

La nuova soluzione a chip singolo della ST, fabbricata usando la tecnologia da 130 nanometri, comprende funzioni addizionali che migliorano le prestazioni complessive e permettono di implementare avanzate applicazioni addizionali di trasmissione dei dati.

Riccardo Ferrari, direttore generale della Divisione Audio della ST, ha affermato: "Il successo dei chipset XM Satellite Radio dimostra la capacità della ST di garantire ai propri clienti un valore reale. Dal 1998, quando la ST è stata scelta da XM, siamo stati in grado di realizzare diverse generazioni di prodotti su silicio di successo, rispettando tutti i tempi di consegna e gli obiettivi di performance richiesti da questo progetto particolarmente complesso".

Stell Patsiokas, Executive Vice President per la tecnologia e l'ingegneria di XM Satellite Radio, ha affermato: "Siamo veramente soddisfatti che la ST abbia raggiunto questo importante obiettivo: la spedizione del duemilionesimo chipset. Inoltre, il successo della ST nell'integrare tutte le funzioni di elaborazione del segnale XM in un chip singolo è un enorme passo avanti. Certamente, questi chipset permetteranno ai produttori di radioricevitori di continuare ad aggiungere le funzioni XM ai propri apparati, ad un costo interessante per l'utente finale".

Alcune informazioni su XM
Satellite Radio XM è il principale servizio di radio satellitare in America. Con oltre 692.000 abbonati al 30 giugno scorso, XM è assolutamente al passo con l'obiettivo di raggiungere più di un milione di abbonati nel corso dell'anno. I fedeli ascoltatori di XM, in macchina, a casa, in ufficio o in movimento possono scegliere fra 101 canali digitali: 70 canali musicali, di cui più di 35 senza pubblicità, dall'hip hop all'opera, dalla musica classica al country, dalla musica bluegrass al blues; 31 canali di eventi sportivi, commenti, teatro, programmi per bambini e intrattenimento. Per ulteriori informazioni su XM, si consiglia di visitare il sit http://www.xmradio.com.


Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2002 i ricavi netti della Società sono stati pari a 6,32 miliardi di dollari e gli utili netti a 429,4 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito http://www.st.com.

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.