![]() | ||
|
| ||
Le nouveau jeu de circuits pour modems ADSL USB de STMicroelectronics sous la barre des 10 euros | ||
|
Genève, le 13 octobre 2004 - STMicroelectronics échantillonne un nouveau jeu de circuits pour modems ADSL USB qui minimise le coût d'ensemble du système. Le jeu de circuits Unicorn II permet aux fabricants de produire un équipement de modem ADSL USB pour un coût inférieur à la barre symbolique des 10 €. La couche physique du chipset Unicorn et ses performances en font de plus un excellent produit. Grâce à l'intégration de composants externes, le coût des composants de l'Unicorn II est inférieur de 20 % à celui du modèle précédent, l'Unicorn I. Intégrant moins de 135 composants externes, la solution système complète peut facilement se loger sur un petit circuit imprimé double couche et mono-face, qui permet à l'ensemble de la carte d'être 40 % moins coûteuse. " Ce produit représente une avancée majeure dans la roadmap de technologie numérique de ST. Il saute deux générations de jeux de circuits ADSL USB. ", a déclaré Christophe Rollin, directeur de l'activité Terminaux d'accès, groupe Télécommunications de STMicroelectronics. " Le jeu de circuits Unicorn II constitue le cœur des modems ADSL pour les particuliers. Il repose sur l'architecture unique développée par ST et déjà déployée dans de nombreux pays. Grâce à notre expérience, nous avons réussi à concevoir un produit à coût optimisé répondant parfaitement aux besoins du marché. " Le jeu de circuits Unicorn II comprend un circuit numérique (ST70138) avec DMT (" Discrete Multi-Tone "), contrôleur USB et interface couche physique USB, ainsi que le circuit MTC20174, qui intègre le frontal analogique (AFE), le circuit de commande de ligne et un oscillateur à quartz piloté numériquement. Grâce à cette architecture, l'utilisation d'une mémoire SDRAM externe n'est pas nécessaire. Unicorn II est fourni avec des pilotes logiciels pour les systèmes d'exploitation Windows, Macintosh et Linux. Il s'accompagne d'une suite complète de pilotes testés et personnalisables, comprenant plusieurs outils de diagnostic pour aider les opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet à réduire leur coûts d'assistance technique. Cet ensemble est complété par une conception de référence incluant des schémas, un plan de circuit imprimé, la nomenclature et une documentation. Disponible sous forme d'échantillons, le jeu de circuits Unicorn II sera fabriqué en volume à partir du quatrième trimestre et commercialisé au prix unitaire de 7 dollars pour 10000 pièces. Le portefeuille de solutions xDSL de ST Avec plus de 76 millions de ports livrés, les solutions xDSL de ST sont les plus souvent intégrées et les plus largement déployées du marché. Pionnier de la technologie DSL et innovateur constant dans ce domaine, ST détient un portefeuille de brevets lui permettant d'apporter aux fabricants des solutions à coût optimisé, performantes et flexibles. Les plus grands fabricants utilisent les circuits de ST dans les équipements grand public, les centraux téléphoniques et les routeurs. ST propose des solutions optimisées répondant aux besoins propres à chaque client, dans différents segments de marché. segments. STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2003, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 7,24 milliards de dollars et un résultat net de 253 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|