Section
 

La première solution monocircuit pour décodeur TV haute définition de STMicroelectronics réduit les coûts et intègre des fonctions d'enregistrement vidéo numérique (DVR) et de sécurité

Ce circuit de décodage haute définition reprend les acquis des circuits précédents auxquels il ajoute une sécurité HDCP pour les interfaces DVI/HDMI, ainsi que les fonctions audio AAC et USB haut débit

STi7710 (Click for Larger Image) Genève, le 14 septembre 2004 - STMicroelectronics
annonce le STi7710, la solution monocircuit la plus intégrée à ce jour pour les décodeurs de télévision haute définition (TVHD). Réunissant les fonctions du circuit de décodage de TVHD STi7020 et du décodeur Omega STi5517, complétées par des fonctions intégrées additionnelles comme l'interface USB haut débit et un processeur de protection des contenus numériques large bande, ce nouveau circuit sera plus facile et moins coûteux à intégrer, tout en apportant aux utilisateurs des fonctions plus évoluées et aux fournisseurs de contenu une sécurité renforcée.

ST est, avec environ 77 % de parts de marché, le premier fabricant mondial de circuits de décodage MPEG-2 pour décodeurs . Ce circuit de décodage de type système sur puce hautement intégré réduira les coûts des fabricants de décodeurs de télévision haute définition sur les marchés américain, est-asiatique et australien déjà établis et favorisera plus encore le développement du marché européen émergent de la TVHD. " Le marché des décodeurs de TVHD devrait atteindre 12 millions d'unités en 2008 ", selon Michelle Abraham, analyste au cabinet InStat/MDR. " Des circuits comme le STi7710 apportent aux fabricants d'équipements électronique grand public tout ce dont ils ont besoin pour réaliser des produits performants au meilleur coût. "

Gabriel Fehervari, le CEO d'Euro 1080, la première chaîne à être diffusée exclusivement en haute définition en Europe, a déclaré à propos de ce marché : " La disponibilité de décodeurs à bas coût est l'une des conditions d'émergence de la TVHD en Europe. Le STi7710 apporte les fonctions de traitement haute performance et de décodage vidéo requis par ces systèmes à un prix très attractif. Nous attendons avec impatience le déploiement dans un futur proche de décodeurs utilisant ce nouveau circuit. "

Le nouveau module de protection de contenus numériques large bande intégré dans ce circuit (HDCP ) sécurise l'interface numérique avec un téléviseur HDCP et protège la propriété intellectuelle des producteurs de programmes en authentifiant et en supervisant les clés de déchiffrement. Largement répandue, la spécification HDCP est une méthode robuste mais transparente de transmission d'émissions de divertissement numériques cryptées vers des écrans numériques conformes DVI, sans empêcher le spectateur de procéder légalement à des enregistrements en temps réel ou en léger différé.

Le STi7710 dispose d'interfaces d'affichage DVI (Digital Video Interface) et HDMI (High Definition Multimedia Interface) pour assurer, moyennant un coût système minimum, la souplesse de sortie du décodeur, et d'une fonction audio améliorée à bas débit, via un décodeur ACC (Advanced Audio Coding) embarqué. L'interface HDMI s'appuie sur l'interface DVI pour créer le standard d'interface TV le plus performant à ce jour, avec une performance vidéo améliorée et la possibilité de transporter jusqu'à huit canaux audio de 192 kHz. Ce circuit comporte également la fonction SRS TruSurround XT, une technologie audio développée par SRS Labs délivrant un son " surround " virtuel de qualité cinéma sur une télévision ou tout autre équipement à deux hauts-parleurs, ainsi que d'autres fonctions audio.

Une interface hôte USB à haut débit embarquée fonctionnant à 480 Mbits/s (40 fois plus vite que le standard USB 1.1) permettra d'ajouter facilement des périphériques à un décodeur basique pour en enrichir les fonctionnalités. Un consommateur pourra ainsi acheter un décodeur avant d'y ajouter un disque dur pour en faire un enregistreur vidéo personnel (DVR). Les spectateurs utilisent de plus en plus cette technologie afin d'enregistrer des émissions en léger différé, sans altérer la qualité vidéo. Cette interface permettra aux fabricants de décodeurs de proposer aux utilisateurs une solution d'amélioration pour un coût peu élevé. D'autres périphériques, comme des appareils photo numériques, des imprimantes et des cartes mémoires, pourront être connectés à un décodeur via l'interface USB et à l'aide de pilotes adaptés.

" Le remarquable niveau d'intégration du STi7710 apporte aux fabricants une vraie solution monocircuit pour décodeur TVHD. ", déclare Christos Lagomichos, directeur général du groupe " Home Entertainment " de ST. " Il intègre toutes les fonctions de décodage audio et vidéo actuelles et à venir dans un futur proche, la sécurité HDCP, une gamme d'interfaces et une possibilité d'extension grâce à l'interface USB haut débit ".

ST propose une solution logicielle complète pour le marché américain de la télévision haute définition, où la FCC exige l'intégration de fonctions particulières, telles que le sous-titrage (EIA 708-B) et le protocole Program & System Information Protocol (PSIP). Les fabricants de décodeurs peuvent acquérir la licence logicielle auprès de ST ou d'autres fournisseurs. La migration de logiciels à partir de produits antérieurs est simplifiée par le jeu de logiciels STAPI, une interface de programmation entièrement supportée et documentée par ST, qui fournit une base solide de développement pour les applications. Cette solution disponible sur les futurs jeux de circuits facilitera la portabilité des logiciels vers les systèmes de nouvelles générations.

Le cœur de processeur du STi7710 est le ST20, un processeur de hautes performances qui représente la solution la plus utilisée sur le marché des décodeurs de télévision. Cette version, la plus rapide à ce jour, est compatible avec tous les logiciels utilisés actuellement sur le marché des décodeurs, avec de la puissance en réserve pour les améliorations logicielles à venir. Une interface mémoire unifiée, compatible avec le format DDR (Double Data Rate) SDRAM, optimise l'utilisation des mémoires RAM et contribue à l'augmentation des performances. Un moteur graphique haute performance embarqué gère les tâches graphiques intensives telles que la présentation des émissions diffusée sur une chaîne. Un système novateur assure le routage en souplesse des flux vidéo à partir de différentes sources et simplifie le logiciel de gestion des flux de transport tout en améliorant la fiabilité.

Le STi7710 est disponible actuellement sous forme d'échantillons. La production est plannifiée pour le premier trimestre 2005 avec un prix unitaire en volume de 18 dollars.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2003, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 7,24 milliards de dollars et un résultat net de 253 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.

1In-Stat/MDR - MPEG Video Ics : The promise of MPEG-4, Juin 2004 (ref IN0401230MI)
2La spécification HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) a été développée par Intel Corporation.

 


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.