Section
 

Certificazione ISO/TS16949 per la STMicroelectronics

Gli standard di qualità del settore automobile applicati a livello mondiale in tutte le sedi

Ginevra, 6 febbraio 2004 - La STMicroelectronics, uno dei principali produttori al mondo di semiconduttori, ha annunciato oggi di avere ottenuto la certificazione ISO/TS16949:2002 per tutti i suoi siti, incluse le sedi non adibite alla produzione. La certificazione comprende sia la norma ISO9001:2000 sia la TS16949:2002, che impone i criteri di qualità più severi dell'industria dell'auto.

La nuova certificazione è il risultato di un progetto triennale che ha interessato tutta la Società, condotto dal Corporate Quality Team della ST finalizzato all'applicazione dei concetti e delle pratiche più avanzati della gestione della Qualità al suo sistema di gestione della qualità. Per sostituire la certificazione esistente ISO9000:1994, con scadenza nel dicembre 2003, la ST non solo ha deciso di passare alla norma più recente ISO9001:2000, ma ha voluto altresì adottare l'ISO/TS16949:2002, la versione più severa riservata al settore automobilistico, in quanto i componenti delle automobili devono funzionare in modo affidabile all'interno di una gamma più ampia di temperature di quanto non sia richiesto normalmente ai prodotti commerciali. Inoltre, la ST ha deciso di estendere il progetto di certificazione a livello mondiale, invece di scegliere la pratica più diffusa e meno impegnativa di ottenere la certificazione per le singole sedi. .

"Siamo molto orgogliosi di esserci posti un obiettivo così impegnativo e di averlo raggiunto", ha commentato Robert Sangy, Group Vice President per il TQEM and Corporate Quality Director. "Applicando a tutte le nostre sedi i rigorosi requisiti di qualità propri dell'industria automobilistica, dimostriamo nel modo più trasparente possibile il nostro impegno per la gestione della qualità e consentiamo ai nostri clienti di trarre vantaggio dalle norme di qualità che ci hanno reso uno dei leader mondiali nel settore dei semiconduttori destinati all'industria automobilistica". .

La norma ISO9001:2000 è finalizzata alla gestione della qualità in generale ed è stata sviluppata per sostituire la norma più datata, ISO9000:1994. La differenza più significativa consiste nel passaggio da un approccio basato sulle procedure di gestione ad uno improntato ai processi organizzativi, che consentono alle società di collegare in modo più diretto gli obiettivi e l'efficacia delle loro attività. Tra i miglioramenti rispetto alla norma precedente vi è la maggiore enfasi sul processo di miglioramento continuo e sulla soddisfazione del cliente. .

La norma ISO/TS16949 è stata sviluppata per sostituire la norma QS9000 che attualmente definisce i requisiti del sistema per la qualità destinati alla supply chain del settore automobilistico. La certificazione ISO/TS16949 è necessaria per i clienti di questo settore mentre non lo è per la maggior parte degli altri clienti. .

"Conseguire una qualificazione a livello mondiale agli standard qualitativi più elevati è quanto già facciamo come politica ambientale, in cui l'adozione delle normative più severe applicate ad una qualsiasi delle nostre sedi viene estesa alle nostre sedi di tutto il mondo, rispecchiando la nostra visione e implementazione della Qualità Totale e della Gestione dell'Ambiente", ha dichiarato Sangy. "Come abbiamo sempre dimostrato con i nostri programmi ambientali, applicare a tutti gli altri casi le soluzioni trovate per affrontare il caso più complesso di un problema si dimostra a lungo termine la strategia migliore. .

Dopo un'ispezione alle sedi di ST, durata sette mesi, l'ANFIA/Italia (Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche) ha rilasciato la certificazione ISO/TS 16949 a nome dell'International Automotive Task Force (IATF) composta da: International Automotive Oversight Bureau (IAOB/USA), Comitée des Constructeurs Francais d'Automobiles (CCFA/Francia), Federation des Industries des Equipements pour Vehicules (FIEV/Francia), Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT/UK), Verband der Automobilindustrie - Qualitatsmanagement Center (VDA - QMC/Germania) e ANFIA/Italia. .

Note per i giornalisti.
L'ambiente automobilistico è particolarmente ostile per i dispositivi a semiconduttori, sia in termini di rumore elettrico che di temperature di funzionamento, che possono raggiungere, in base alla vicinanza al motore, i-40 ºC in inverno in Scandinavia e i +55 ºC nel deserto,. Inoltre, le conseguenze di un guasto di un'automobile sono potenzialmente molto più gravi rispetto ad un guasto di entità analoga della maggior parte degli altri componenti. Per questa ragione, l'industria automobilistica ha sviluppato delle normative, quali la QS9000 molto più rigorose rispetto alle norme comunemente applicate alla maggior parte delle altre applicazioni. .

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics.
La STMicroelectronics è leader globale, dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2002 i ricavi netti della Società sono stati pari a 6,32 miliardi di dollari e gli utili netti a 429,4 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.