|
Il preamplificatore di terza generazione per
applicazioni mobili offre la migliore velocità nella sua classe, basso
consumo di potenza e supporto per la registrazione verticale con una
dimensione della piastrina ultra-compatta
Ginevra, 25 ottobre 2004 - La STMicroelectronics ha annunciato in
data odierna l'offerta più recente nella sua linea di circuiti integrati
preamplificatori a potenza estremamente ridotta per applicazioni
di disk-drive (unità disco) mobili e con velocità adeguata alla prossima
generazione di drive per server da 2,5 pollici. Con questo nuovo prodotto
della ST (codice L6316)
è possibile realizzare unità disco con velocità dati più elevate, riducendo
al contempo il consumo energetico e conseguendo quindi un'autonomia
più elevata con alimentazione a batteria.
Progettato per utilizzare il processo avanzato a cinque strati
di metallo su silicio/germanio della ST, il circuito integrato L6316
fornisce ottime prestazioni richiedendo una bassissima potenza: raggiunge
velocità di lettura/scrittura superiori a 1,2Gb/s rispettando i vincoli
di consumo energetico imposti da un laptop. Il circuito integrato raggiunge
queste prestazioni utilizzando una nuova architettura per i driver di
scrittura, denominata dalla ST "tecnologia Continuosly Matched", la
quale garantisce che un driver differenziale con impedenza perfettamente
adattata operi permanentemente durante le operazioni di scrittura. Questa
nuova architettura di driver ottiene anche le più elevate tensioni di
scrittura disponibili per garantire una migliore integrità dei dati
(Bit Error Rate).
I produttori di unità disco possono sviluppare la prossima generazione
di drive ad elevate capacità e velocità, in modo particolare le unità
di ricambio da 2,5 pollici per desktop e i nuovi drive per server con
fattore di forma di 2,5 pollici, con le seguenti caratteristiche avanzate:
- supporto per entrambi i tipi di testina GMR (Giant Magneto Resistive)
e TMR (Tunneling Junction Magneto Resistive), garantendo efficacemente
la copertura dell'intera gamma di testine utilizzate sul mercato;
- supporto per la tecnologia di registrazione verticale;
- gestione di entrambe le operazioni di lettura e scrittura oltre
al controllo dell'altezza di volo - questo preamplificatore supporta
la registrazione verticale con densità mai raggiunte in precedenza;
- estese funzionalità di self-test per raggiungere il livello di qualità
richiesto nella prossima generazione di produzione esente da difetti;
- particolare attenzione prestata al contenimento del consumo energetico
e un insieme di caratteristiche avanzate tali da rendere il dispositivo
idoneo in numerose generazioni di drive.
Il nuovo preamplificatore, con flessibilità e programmabilità eccezionali,
permette ai progettisti di stabilire la corrente di scrittura, l'ampiezza
e la durata di overshoot indipendentemente l'una dall'altra per consentire
l'ottimizzazione delle prestazioni di scrittura senza compromessi. In
modo analogo, l'impedenza di ingresso regolabile in modo continuo consente
di ottenere un adattamento perfetto all'impedenza della testina durante
le operazioni di lettura. La combinazione di queste due caratteristiche
consente di raggiungere il migliore livello di integrità dei dati.
Gian Luca Bertino, General Manager della Divisione Data Storage della
STMicroelectronics, ha dichiarato: "Abbiamo sviluppato un dispositivo
con elevate prestazioni e in grado di soddisfare i requisiti di molteplici
segmenti dell'industria dei disk drive. Questo prodotto può essere utilizzato
in unità disco mobili, il segmento a più rapida espansione, e in drive
da 2,5 pollici e 7200 giri al minuto per desktop e server. Essendo idoneo
per una vastissima gamma di applicazioni, consente una significativa
economia di scala e rappresenta quindi una soluzione economica per il
mercato dei dischi rigidi (HDD)".
I primi risultati sperimentali confermano l'eccezionale livello di prestazioni
atteso da questa nuova architettura. I campioni del dispositivo L6316
sono già disponibili e ci si attende l'inizio della produzione in volume
per la fine del 2004. Il prezzo è di 1,75 dollari per quantità di un
migliaio, tuttavia il dispositivo viene adattato ("customized") alle
esigenze dello specifico cliente prima di essere prodotto in elevati
volumi.
Alcune informazioni relative alla linea di prodotti Disk Drive della
ST
La ST è il principale fornitore mondiale di componenti elettronici all'industria
delle unità hard disk. La ST, con prodotti che spaziano dai preamplificatori
di terza generazione al canale di lettura Tintoretto per dischi rigidi,
offre chip, piattaforme di riferimento e supporto completo per l'intera
gamma di unità disco. Questa nuova offerta estende la linea di preamplificatori
già offerta dalla ST, per applicazioni inferiori al pollice fino a quelle
di fascia alta, da 50 a 2100Mbit/s.
Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla
consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni
microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza
nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio
di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia
nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip)
e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale
convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono
quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana.
Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi
di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori
informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.
|
|
|