![]() | ||
|
| ||
La STMicroelectronics ha introdotto un nuovo dispositivo per il pilotaggio dei LED a luce bianca con caratteristiche specifiche per la retroilluminazione di piccoli moduli LCD | ||
Ginevra,
5 Novembre 2004 - La STMicroelectronics (NYSE:STM) ha introdotto un
dispositivo studiato per il pilotaggio dei LED a luce bianca, sempre più
utilizzati per la retroilluminazione degli LCD a colori, o nei sistemi
portatili.Gli LCD a colori devono avere una sorgente di retroilluminazione con luce bianca pura, per visualizzare correttamente i colori. I LED a luce bianca stanno diventando i più usati per questo tipo di applicazione, ma richiedono una tensione di alimentazione tipicamente compresa tra 3V DC e 4V DC. Le più recenti batterie a ioni di litio garantiscono una tensione operativa minima di 2,8V DC. Poiché la luminosità del LED è proporzionale alla corrente, è necessario pilotare il LED a luce bianca con una sorgente di corrente costante, proveniente dalla batteria dell'applicazione portatile. L' STLD20D è un convertitore boost induttivo, progettato per pilotare LED a luce bianca, garantendo un'elevata efficienza in un ampio intervallo di tensioni. È in grado di pilotare fino a quattro LED in serie, partendo da una tensione della batteria di 2,8 V DC, con un blocco circuitale che impedisce il fenomeno di flickering (tremolio) della retroilluminazione. L'efficienza del convertitore è superiore all'80%. Il dispositivo incorpora inoltre un interruttore elettronico per disconnettere il LED, riducendo la corrente d'assorbimento in condizione di riposo (stand by), oltre a una funzione di soft start (accensione controllata) e una modalità di shut-down (spegnimento) con controllo della luminosità. L'STLD20D assorbe una corrente di riposo ridotta, inferiore a 1 µA, e integra delle protezioni contro le sovratensioni e sovratemperature. Il dispositivo ha un ingresso a modulazione di ampiezza di impulso (PWM), quindi si può ridurre la luminosità del LED a luce bianca senza diminuire la tensione di polarizzazione, che potrebbe avere un effetto indesiderato sul colore dell'emissione luminosa. È possibile quindi garantire la purezza del colore bianco, a qualunque livello di attenuazione. La corrente di picco è regolabile, nelle versioni dell'STLD20D in package SOT-23. Il dispositivo è disponibile anche in package da 3 x 3 mm QFN. Il prezzo è di 0,45 centesimi di dollaro, per l'acquisto di lotti di almeno 100 mila pezzi. Per ulteriori informazioni, www.st.com/asd Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|