Section
 

La nuova memoria Flash NAND da 256Mbit della STMicroelectronics è disponibile in package BGA di piccolo formato

I prodotti consumer digitali portatili più evoluti potranno sfruttare il vantaggio di un package che occupa meno spazio

NAND (Click for Larger Image)Ginevra, 22 novembre 2004 - La STMicroelectronics
ha annunciato che è in produzione in volumi il chip di memoria Flash NAND "Small Page" da 256Mbit con package VFBGA55. I produttori potranno usare il dispositivo in questo piccolo package ball grid array (BGA, a matrice di sfere di contatto) da 8x10 mm, per montare grandi densità di memoria in apparecchiature portatili come i videotelefoni e i telefoni intelligenti, le macchine fotografiche digitali a basso costo, anche nella versione USB e i palmari, e altri prodotti in cui lo spazio a disposizione sulla scheda è limitato.

Il package, spesso 1 mm, ha le sfere di contatto disposte in maniera compatibile con gli altri prodotti NAND. Permette però, visto le dimensioni ridotte, di risparmiare tipicamente, in un'applicazione, il 20% circa dello spazio sulla scheda. Il componente NAND256 fa parte del portafoglio di prodotti Flash NAND della ST, che comprende dispositivi da 128Mbit, 256Mbit, 512Mbit e 1Gbit, con tensioni di alimentazione di 1,8V o 3,0V.

Il trasferimento dei dati e la cancellazione della memoria avvengono a velocità elevatissime, che si aggiungono al basso consumo in fase di programmazione e a un funzionamento a bassa tensione; si tratta di caratteristiche indispensabili nei telefoni cellulari, nei palmari e in altre apparecchiature portatili. Il componente è stato sviluppato utilizzando una tecnologia da 120nm e le piccole dimensioni della cella di memoria garantiscono un costo ridotto al minimo, per quei prodotti in cui il prezzo è un parametro importante.

La memoria è organizzata in 2048 blocchi da 16Kbyte nominali, ognuno suddiviso in pagine da 512 byte. Ogni pagina dispone inoltre di 16 byte "di riserva", che possono essere programmati e letti separatamente per ogni singola pagina. I byte di riserva sono normalmente usati per i codici di correzione d'errore (Error Correction Codes, ECC), per flag software o per identificare eventuali blocchi non funzionanti (Bad Block). La modalità di programmazione Copy Back Program permette di trasferire i dati di una pagina di memoria direttamente in un'altra pagina. È una caratteristica usata soprattutto per spostare i dati da un blocco guasto a uno funzionante. Il comando di cancellazione di blocco esegue la cancellazione in 2ms. Ogni blocco è specificato per 100.000 cicli di programmazione e cancellazione, con 10 anni di ritenzione dei dati.

Gli strumenti software a corredo, forniti dalla ST, permettono di sviluppare rapidamente prodotti basati su un qualunque componente della famiglia di Flash NAND dell'azienda, e aiutano a prolungarne la vita utile. Fra gli strumenti disponibili vi sono software per i codici di correzione d'errore (ECC), la gestione dei blocchi non funzionanti (BBM, Bad Block Management), gli algoritmi per uniformare il livello di utilizzo (Wear Leveling) e ottimizzare l'invecchiamento del dispositivo; un software di riferimento File System OS Native e modelli di simulazione hardware.

Il dispositivo è configurabile con l'opzione "Chip Enable Don't Care" (segnale di abilitazione del chip nello stato logico di indifferenza), che semplifica l'interfaccia con un microcontrollore e facilita l'utilizzo della memoria Flash NAND assieme ad altre memorie, come SRAM o Flash NOR. È possibile programmare in fabbrica un codice univoco di identificazione. Un numero seriale programmabile dall'utente permette una maggiore sicurezza in applicazioni particolari.

I componenti NAND256W3A (3V) e NAND256R3A (1,8V) sono già disponibili nel package ball array VFBGA55 da 8x10mm al prezzo unitario di 6,50 dollari, per l'acquisto di lotti di 100.000 pezzi.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto e sulla gamma completa delle memorie Flash NAND della ST

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.