![]() | ||
|
| ||
La STMicroelectronics espande la propria famiglia di memorie Flash seriali per la memorizzazione di dati e parametri con capacità di 1-Mbit e 2-Mbit | ||
Ginevra,
22 ottobre 2004 - La STMicroelectronics ha introdotto in data odierna
due nuovi dispositivi per la memorizzazione di dati e parametri, che si
aggiungono alla famiglia esistente di memorie Flash seriali a bassa tensione
ed elevata velocità. I nuovi dispositivi M45PE10
e M45PE20 verranno
utilizzati in applicazioni che richiedono elevati volumi di dati parametrici
frequentemente aggiornati, quali apparecchi risponditori digitali, pager,
video-giochi e giocattoli elettronici. Questi dispositivi da 1-Mbit
e 2-Mbit mantengono
la continuità con il portafoglio di EEPROM seriali esistente e complementano
l'estesa gamma di dispositivi seriali Flash M25P della ST per la memorizzazione
del codice.La famiglia M45PE è caratterizzata da un'elevata "granularità" (o precisione) che consente di memorizzare dati che richiedono frequenti aggiornamenti minimizzando il sovraccarico di sistema. Ciascuna pagina di 256 byte può essere individualmente cancellata e programmata. Inoltre, un'istruzione di scrittura consente di aggiornare da 1 a 256 byte di dati. Una pagina di 256 byte può essere scritta in 11ms, programmata in 1,2ms e cancellata in 10ms. Inoltre, l'architettura dell'M45PE è ottimizzata per ridurre al minimo il software applicativo, senza la necessità nella Flash di alcun software specifico per la gestione della memoria. L'accesso ai dispositivi è tramite bus SPI standard con frequenza di clock di 25MHz ottimizzata per il trasferimento dati. Operano con tensioni di alimentazione comprese fra 2,7V e 3,6V, e per ridurre il consumo di energia dispongono di una modalità di risparmio energetico avanzato che riduce l'assorbimento a un solo microampere. L'architettura a bus seriale riduce drasticamente il numero di terminali del bus principale, abbattendo in questo modo il costo di sistema complessivo. Queste nuove memorie troveranno impiego anche in scanner portatili, fax, macchine fotografiche digitali, telefoni cellulari, dittafoni, palmari, riproduttori/registratori MP3 e sistemi di misura e posizionamento GPS. I dispositivi M45PE10 e M45PE20 sono disponibili in package SO8 Narrow (150mil) e nel sottilissimo package MLP (Micro Leadframe Package) a 8 terminali, con ingombro analogo al package SO8, che utilizza la tecnologia ST esente da piombo ECOPACK conforme alla direttiva RoHS (la norma europea "restrizioni sull'impiego di sostanze tossiche"). Questi dispositivi operano nella gamma di temperature da -40 a +85 gradi centigradi. Il loro periodo di conservazione minimo dei dati è di 20 anni e consentono fino a 100 000 cicli di scrittura. La famiglia di Flash Seriali M45PE offre ora prodotti da 1-Mbit, 2-Mbit, 4-Mbit e 8-Mbit. Un dispositivo da 16-Mbit è previsto per il 2005. I campioni del nuovo dispositivo sono già disponibili e la produzione in volume sta crescendo rapidamente. Ulteriori informazioni relative alla famiglia di chip M45PE sono disponibili all'indirizzo: www.st.com/serialflash. Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|