Section
 

A Electronica 2004 la STMicroelectronics mette in mostra la convergenza completa a casa e in auto

Il leader mondiale per le soluzioni di sistema presenta applicazioni integrate a bordo dell'auto e sistemi domestici di intrattenimento e per la connettività end-to-end

La STMicroelectronics partecipa a Electronica 2004, dal 9 al 12 novembre a Monaco, presso lo Stand 207, Hall A5

Monaco, 8 novembre 2004 - Durante Electronica 2004
che si tiene questa settimana, la STMicroelectronics, uno dei principali produttori mondiali di semiconduttori, presenterà dispositivi System-on-Chip (SoC, un sistema su un singolo chip) per ambienti dove la convergenza ha raggiunto livelli molto elevati, con particolare attenzione all'Automobile e alla Casa. Lo stand della ST, al nuovo Centro Esposizioni Fieristiche di Monaco, ospiterà due esempi di soluzioni integrate di vita reale, end-to-end (cioè da un capo all'altro del canale di trasmissione), per la connettività a casa e in auto.

La dimostrazione "Multimedialità nell'Auto" rivela un'implementazione unica nel suo genere di telematica e sottosistemi integrati, basata sull'ampio portafoglio di dispositivi SoC della ST. La dimosrazione, consiste in un'unità mobile che percorre le strade di Monaco, e un'unità fissa presso lo stand, oltre a un server di sistema, ed è basata sul Java-Enhanced Telematics System (JET, sistema telematico con funzioni Java) della ST. .

Il nucleo principale del JET è il chip per telematica e sistemi di navigazione di fascia bassa STA 2059, che fornisce tutte le interfacce e l'elevata potenza di calcolo per gestire tutte le funzioni necessarie. Il componente per la ricezione e decodifica del segnale GPS è associato al modulo Bluetooth della ST, che interconnette il sistema a dispositivi portatili esterni, come telefoni cellulari e palmari. .

Il sistema supporta SMS (Short Messaging Service, servizi di messaggeria breve) e trasmissione trasparente dei dati, con collegamenti a commutazione di circuito o di pacchetto GPRS. Le funzioni Java implementate permettono ai terminali di scaricare e di eseguire programmi Java nel sistema JET, con un notevole aumento della flessibilità.

La dimostrazione dedicata all'auto, utilizza alcuni prodotti della ST nella sezione audio e di sintonizzazione, fra cui un decodificatore MP3 e un ricevitore digitale AM/FM. I dispositivi SoC dell'azienda sono usati anche per l'alimentatore, e le interfacce tra i moduli e i blocchi. .

Oltre all'applicazione principale descritta nei paragrafi precedenti, verranno presentate numerosi altri esempi che permettono di conoscere la varietà e l'ampiezza del portafoglio di prodotti della ST per l'auto: il modulo da portiera LIN (Local Interconnect Network) per la gestione dei finestrini, dei retrovisori e della chiusura delle portiere; un rilevatore di punto cieco (la zona non visibile dallo specchietto retrovisore) basato su una videocamera CMOS; una soluzione DVD su singolo chip per l'intrattenimento video in auto; un sistema elettronico per il pagamento del pedaggio autostradale (ETC, Electronic Toll Collection kit). .

La dimostrazione "Multimedialità nella Casa" presenta le più avanzate soluzioni della ST per la distribuzione e l'elaborazione dei dati in casa e nei piccoli uffici domestici (SOHO, Small Office Home Office). Applicazioni di intrattenimento e di comunicazione end-to-end utilizzano i più avanzati prodotti della ST per DSL (Digital Subscriber Line, linea digitale d'utente) e WLAN (Wireless Local Area Network, rete locale wireless), i migliori circuiti integrati della loro classe per decoder digitali per TV, la piattaforma multimediale portatile della ST che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e innovativi sistemi microelettro-meccanici (MEMS). .

La ST esibisce inoltre il più recente chipset ADSL2+ a 12 canali, CopperWing12, che integra per la prima volta entrambe le interfacce ATM (Asynchronous Transfer Mode, modalità di trasferimento asincrona) e IP (Internet Protocol, protocollo Internet). .

La dimostrazione di video streaming multiplo svela uno dei primi chipset WLAN al mondo, certificato per tutti gli attuali standard di codifica WiFi, con velocità di trasmissione dei dati che possono raggiungere e superare i 54 Mbit/s. .

Il portafoglio ST, leader mondiale di prodotti della per decoder digitali televisivi (STB, set-top box), viene presentato con una trasmissione satellitare ad alta definizione, proiettata su un display al plasma da 50", oltre a un STB a basso costo con connessione Bluetooth, che fa parte di una soluzione dimostrativa di un'applicazione video-on-demand via ADSL.

Un'altra demo riguarda i chipset client ADSL a basso costo e "chiavi in mano", per telefonia su Internet (VoIP) e connettività Ethernet in ambienti domestici e SOHO. .

I visitatori di Electronica 2004 avranno la possibilità di sperimentare direttamente la soluzione più integrata per la multimedialità mobile, su singolo chip, presente sul mercato: la piattaforma Nomadik della ST. In fiera vengono esposte anche diverse applicazioni innovative di MEMS, fra cui un joystick in cui è integrato un giroscopio elettrostatico. .

Oltre ai due ambienti di dimostrazione principali, la ST presenterà altre soluzioni "best-in-class" per la telelettura dei contatori, l'automazione di fabbrica, l'illuminazione e le apparecchiature domestiche. Ogni sistema esposto da una vera scheda del design di riferimento, con un touch screen interattivo, che fornisce dettagli sul prodotto e le sue applicazioni. .

Per dare un esempio concreto del forte impegno della ST nei confronti dell'ambiante, la ST ha portato in fiera speciali piastrelle per pavimenti, prodotte con i rifiuti delle fabbriche mondiali di front-end e back-end dell'azienda nel mondo. Le piastrelle riciclate, all'ingresso dello stand, sono state prodotte a Verona, nell'ambito del Progetto di Gestione dei Rifiuti della ST, progetto che ha l'obiettivo di eliminare completamente i rifiuti di produzione da inviare in discarica. .

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.