![]() | ||
|
| ||
Les nouvelles bibliothèques logicielles
destinées aux circuits GPS en bande de base de STMicroelectronics
allient des performances accrues et de nouvelles fonctionnalités
| ||
Genève, le 7 novembre 2005 – STMicroelectronics annonce
la disponibilité de nouvelles bibliothèques logicielles
destinées au contrôleur GPS en bande de base STA2051
développés par la société. Ce système
sur puce 32 bits offre aux applications de télématique et
de communications GPS des performances accrues et de nouvelles fonctionnalités.Les performances améliorées de ces nouvelles bibliothèques logicielles permettent au contrôleur GPS en bande de base STA2051 « Vespucci » de garantir un haut niveau de performances dans les zones urbaines ou fortement boisées, pour lesquelles la visibilité des satellites GPS peut être faible. La nouvelle bibliothèque se caractérise par une fonction de haute sensibilité, STrack1, qui permet le suivi dans les zones où la visibilité des satellites est médiocre et qui bénéficie d’une sensibilité d’acquisition élevée lorsque la visibilité des satellites redevient bonne. De plus, ces nouvelles bibliothèques logicielles intègrent la fonction de navigation à l’estime, qui utilise des capteurs embarqués pour déterminer la position en cas de dysfonctionnement ou de mauvaise réception des signaux GPS. Par exemple, dans des tunnels ou des vallées encaissées, les informations de positionnement peuvent être envoyées aux entrées du STA2051 à l’aide de capteurs tels qu’un odomètre pour la vitesse et le mouvement avant ou arrière, ou de capteurs d’accélération angulaire tels qu’un gyrocapteur ou un capteur ABS utilisé comme indicateur de direction. Le système sur puce STA2051 intègre sur le même circuit un microcontrôleur 32 bits ARM7TDMI, un processeur de signal numérique à corrélation GPS 12 canaux, 2 Mbits de mémoire Flash, 64 ko de mémoire RAM et une gamme complète de périphériques (convertisseurs analogique/numérique et interfaces CAN et USB) qui en font l’un des circuits les plus facilement utilisables sur le marché. La mémoire Flash embarquée facilite la mise à niveau des logiciels GPS et applicatifs par l’intermédiaire de l’interface CAN ou USB. Un jeu complet de circuits GPS peut être obtenu en ajoutant un circuit frontal radio GPS tel que le STB5610 de STMicroelectronics. « ST possède une solide expérience du marché des chipsets GPS et peut compter en interne sur une chaîne de valeur complète comprenant produits, logiciels, propriété intellectuelle et capacités de conception et de fabrication de pointe. », déclare Antonio Radaelli, responsable de la division Car Radio Multimedia, groupe Produits Automobiles de ST. « Nous sommes convaincus que l’ajout de fonctions supplémentaires et les performances accrues du contrôleur en bande de base GPS STA2051, disponibles sans surcoût, constituent un atout décisif auprès des OEM qui souhaitent intégrer la fonction GPS dans leurs applications automobiles et grand public ». Par ailleurs, une deuxième version de ce système sur puce STA2051E comprend une interface mémoire externe pouvant être utilisée lorsque les données ou les logiciels d’application ne sont pas compatibles avec la mémoire Flash interne du STA2051. Dans le cas d’applications de télématique par exemple, le circuit peut également servir de processeur système avec un code utilisateur nettement supérieur à 256 ko, en plus des fonctions GPS.
Conçu pour fonctionner dans la plage de températures comprise entre –40 et +85°C, ce système sur puce est proposé en boîtiers TQFP64 de 10 x 10 mm (STA2051) ou TQFP144 de 20 x 20 mm (STA2051E). Il est actuellement fabriqué en volume. En configuration minimale destinée aux applications grand public, le STA2051 est disponible à partir de 6,50 dollars STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|