![]() | ||
|
| ||
STMicroelectronics propose une solution «
tout en un » pour les stations de base pico-cellulaires
| ||
| Cette solution associe le premier
système sur puce de modem en bande de base et des bibliothèques
de logiciels multistandards Genève, le 28 novembre 2005 – STMicroelectronics, l’un des premiers fournisseurs de systèmes sur puce pour applications sans fil, introduit la solution la plus complète du marché pour modems de stations de base pico-cellulaires. Cette offre exclusive associe la performance du circuit STW51000, le premier processeur SoC en bande de base pour applications d’infrastructures sans fil, et des bibliothèques logicielles multistandards, optimisées pour les réseaux GSM, EDGE, W-CDMA et WiMAX. Avec l’augmentation de la densité des canaux de stations de base, ST a testé et spécifié ce circuit pour une utilisation simultanée de vingt voix dans un réseau WCDMA version 4. Les stations de base pico-cellulaires permettent une meilleure couverture sans fil à l’intérieur des immeubles de bureaux, des campus universitaires, des métros et aéroports, etc. Leur importance augmente avec l’arrivée des services 3G, pour lesquels même un nombre relativement réduit d’utilisateurs de communications haut débit peut accaparer la totalité de la station de base macro-cellulaire la plus proche. Selon de récentes études de marché, jusqu’à 70 % des abonnés se trouveront à l’intérieur d’un bâtiment lorsqu’ils utiliseront des applications de communication large bande sans fil. En réunissant un processeur de signal numérique, des cœurs ARM, une grande quantité de mémoire embarquée et des coprocesseurs dédiés en un seul circuit, associé à des bibliothèques logicielles sans équivalent, le modem en bande de base de ST satisfait les exigences de coût et d’encombrement critiques des conceptions de stations de base pico- et nano-cellulaires. Le niveau d’intégration exceptionnellement élevé du circuit STW51000 se traduit par le coût par canal le plus faible et une remarquable densité de canaux de vingt utilisateurs vocaux pour le réseau WCDMA version 4 3GPP. Comparé aux solutions concurrentes, le modem pour stations de base de ST se distingue par un coût matériel et un encombrement réduits, associés à de meilleures performances. Un seul circuit délivre une puissance de traitement DSP quad-MAC de 1,2 GHz et une puissance de traitement ARM926 de 300 MHz. Les deux DSP exécutent exclusivement les tâches de traitement du signal, pour lesquelles ils ont été optimisés. Aucun cycle de DSP n’est donc perdu pour réaliser les tâches de contrôle. Le cœur ARM926 assure le contrôle du système sur puce et toutes les fonctions correspondantes, comme les piles de protocole, la gestion de la mémoire, le système d’exploitation temps réel (RTOS) et les pilotes. Les comparaisons effectuées sur les couches MAC inférieures et PHY montrent que le STW51000 offre la densité de voix et de canaux de données la plus élevée du marché. Deux circuits STW51000 associés peuvent gérer jusqu’à seize utilisateurs HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) partageant une bande passante de 14,4 Mbits/s. Une configuration avec un seul circuit peut gérer jusqu’à deux liaisons GSM/EDGE et une liaison PHY WiMAX 802.6e à 10 MHz, fonctionnant en mode TDD (duplexage temporel). La solution de ST comprend un ensemble complet de bibliothèques logicielles, qui constitue le portefeuille de standards sans fil le plus complet du marché. Pour la première fois, les fabricants d’équipements peuvent ainsi mettre en œuvre les standards GSM, EDGE, WCDMA – y compris les liaisons HSDPA et HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) – et WiMAX à partir d’une seule source, ce qui simplifie leur chaîne d’approvisionnement et réduit leurs coûts de développement. Grâce à sa compatibilité multistandard, la même solution peut être facilement mise à niveau pour satisfaire les exigences d’une nouvelle application. « Les déploiements de solutions pico-cellulaires à coût optimisé devraient dégager des revenus importants pour nos clients et permettre une capacité de traitement accrue et une meilleure couverture dans les zones à forte densité d’utilisateurs. », explique Daniel Abecassis, vice-président groupe de ST et directeur général de sa division Infrastructure sans fil. « Optimisée pour les applications pico-BTS, la solution « tout-en-un » de ST permet aux fournisseurs d’équipements de réduire leurs coûts de conception et d’approvisionnement, et de simplifier et d’accélérer le déploiement de modems dans les stations de base pico-cellulaires. » Le STW51000 est disponible sous forme d’échantillons, avec des cartes et outils d’évaluation et des bibliothèques logicielles optimisées. Proposé en boîtier PBGA 569, il coûte 50 dollars en volume. Classé parmi les principaux fournisseurs de solutions avancées pour le marché des applications sans fil, ST propose une gamme complète de circuits RF et numériques pour les infrastructures sans fil, qui couvrent la plupart des fonctions des stations de base cellulaires et des systèmes large bande sans fil. Qu’il s’agisse de solutions dédiées (ASIC) ou de circuits standard optimisés (ASSP), le portefeuille de solutions pour infrastructures sans fil de ST, qui est défini en coopération avec de grands fabricants d’équipements de télécommunications, garantit le plus haut niveau d’intégration et de souplesse. STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com. |
| |||||||||||||||||
|