Section
 

La STMicroelectronics annuncia un nuovo portafoglio di dispositivi dedicati per la commutazione del segnale


NEATSwitch (Click for Larger Image)Ginevra, 25 novembre 2005 - La STMicroelectronics ha presentato la nuova famiglia NEATSwitch™ di dispositivi dedicati per la commutazione di segnali analogici, digitali e di potenza, studiati per rispondere alla crescente domanda di componenti dedicati per la commutazione, capaci di offrire prestazioni sempre migliori pur rispettando limiti sempre più severi di costo, spazio e consumo di energia.

Queste esigenze sono dettate dal rapido progredire della convergenza delle funzioni nei sistemi mobile e consumer digitali, oltre che dalla molteplicità di standard emergenti per la trasmissione dei dati ad alta velocità: HDMI/DVI, 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, PCI-Express. È necessario, quindi, disporre di dispositivi dedicati per la commutazione del segnale capaci di sfruttare le risorse tecnologiche più evolute, come transistori a bassa capacità o metallizzazioni in rame, assieme alle più sofisticate tecniche di packaging e di progettazione circuitale.

I prodotti NEATSwitch sfruttano l’ineguagliata capacità della ST di combinare geometrie “deep submicron” (qualche decina di nanometri) e un funzionamento a tensioni relativamente alte (5V), la leadership che l’azienda ha conseguito ormai da parecchio tempo nella progettazione di circuiti a segnale misto e l’esperienza nell’introdurre package innovativi. Queste caratteristiche uniche permettono alla ST di progettare e produrre dispositivi di commutazione con una resistenza “on” molto bassa, una bassa capacità, una elevata ampiezza di banda e un basso consumo di energia, e che sono alloggiati in package molto piccoli.

I dispositivi per la commutazione di segnali analogici della famiglia NEATSwitch, per esempio, comprendono il più piccolo SMD quad-SPDT (single-pole, double-throw) switch alloggiato in un package QFN a 16 pin (2,6 x 1,8 x 0,55mm) e il più piccolo switch dual-SPDT alloggiato nel package DFN a 10 pin (2,5 x 1,3 x 0,7mm). Si tratta di dispositivi per la commutazione (switch) con una resistenza “on” molto bassa, solo 0,5 ohm, e un assorbimento di corrente ridotto a 200nA; sono specificatamente ottimizzati per applicazioni nella telefonia cellulare, dove i commutatori SPDT analogici sono impiegati per indirizzare i segnali audio/dati ai diversi blocchi funzionali.

Steven Fong, Marketing Manager della Business Unit Advanced Logic and Mixed Signal della ST, ha affermato: "La proliferazione di nuovi standard, che si somma alla necessità di continuare a ridurre costi, spazio occupato sulla scheda e consumo di energia, obbliga i produttori di apparecchiature a cercare di sostituire gli switch generici con dispositivi dedicati, studiati appositamente per rispondere alle loro esigenze. Il portafoglio di prodotti NEATSwitch è il risultato di diverse competenze che la ST ha saputo far convergere per rispondere alle nuove tendenze del mercato nel settore dei sistemi integrati per la commutazione del segnale."

Un esempio dei vantaggi di questo approccio è la serie di switch digitali NEATSwitch che comprende uno switch HDMI, un multiplexer/demultiplexer 2:1 ad elevata ampiezza di banda studiato per supportare l'emergente standard HDMI (High-Definition Multimedia Interface, interfaccia multimediale ad alta definizione) sempre più impiegato nei nuovi prodotti consumer digitali, soprattutto quando è necessario visualizzare segnali video provenienti da diverse fonti.

La famiglia di sistemi per la commutazione di potenza NEATSwitch sfrutta la leadership che la ST ha ormai da tempo nelle tecnologie di potenza intelligente, e riunisce circuiti analogici e logici con MOSFET di potenza integrati. Lo switch per l’interfaccia di potenza ExpressCard, per esempio, risponde a tutte le caratteristiche richieste a una soluzione per il monitoraggio della potenza, previste dalle specifiche ExpressCard. Lo switch di potenza USB garantisce la protezione, con limitazione della corrente, negli slot per smartcard e nelle applicazioni USB, (periferiche USB, PC notebook, hub USB) in cui gli elevati carichi capacitivi e la possibilità di cortocircuiti rappresentano uno dei problemi principali. Questi componenti integrano due switch di potenza MOSFET high-side a canale N da 80m-ohm, controllati individualmente da due segnali logici separati di abilitazione e in grado di reggere correnti continue massime in ingresso di 500mA. I prodotti futuri integreranno anche funzioni di “start-up blanking” e protezione contro le correnti inverse, con prestazioni sempre migliori e una precisione maggiore rispetto a quella attuale.

Il mercato dei dispositivi dedicati per la commutazione del segnale è particolarmente interessante per la ST, poiché richiede una combinazione di know-how che pochi altri produttori di semiconduttori possono vantare. Fra i punti di forza specifici della ST vi è la leadership nelle tecnologie analogiche e di segnale misto e nella progettazione dei relativi circuiti – la ST è la prima società al mondo nei prodotti ASSP analogici, secondo le recenti classifiche pubblicate da iSuppli, un’azienda indipendente di ricerche di mercato – e la capacità di innovazione e miniaturizzazione nei package, settore in cui la ST è leader mondiale con i suoi MLD (MicroLeadframe Package) e µTFBGA Flip Chip.

La ST sta già sviluppando i prossimi componenti che sfruttano le sinergie derivanti dall’esperienza acquisita nella commutazione di segnali analogici, digitali e di potenza, come switch in un singolo chip per le future TV ad alta definizione PDP e LCD, che sfrutteranno i vecchi segnali analogici e i nuovi segnali digitali a larga banda per i nuovi servizi video ad alta definizione. Per ulteriori informazioni sulla famiglia NEATSwitch si consiglia di visitare il sito: www.st.com/neatswitch

Alcune informazioni sul gruppo Microcontrollori, Lineari e Discreti della ST
La STMicroelectronics è leader mondiale nell’offerta di soluzioni complete di sistema che sfruttano il suo ricco portafoglio di prodotti Microcontrollori, Lineari e Discreti, evolute tecnologie di processo e progettazione e know-how applicativo. L’azienda dà molta importanza alla realizzazione di soluzioni che permettono di ridurre al minimo il time-to-market per i clienti di tutto il mondo, nelle applicazioni presenti e in quelle emergenti.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.




Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.