Section
 

Più piccoli, più sottili, più intelligenti - i nuovi sensori di silicio della STMicroelectronics

LIS2L06AL (Click for Larger Image)Ginevra, 12 ottobre 2005 - La STMicroelectronics, fornitore leader di MEMS (sistemi micro-elettro-meccanici) ha annunciato un ampliamento del proprio portafoglio di accelerometri a tre assi con l’aggiunta di tre nuovi modelli, che integrano prestazioni eccezionali in package sempre più piccoli. Gli accelerometri MEMS ad alta risoluzione e basso consumo della ST vanno dai dispositivi ultracompatti ai "sensori intelligenti” con uscita digitale compatibile con due diversi standard(SPI/I2C). Rispondono a diverse esigenze hardware e requisiti di sistema in molte applicazioni a basso-g: dalla protezione degli hard-disk drive alle nuove interfacce d’utente, sensibili al movimento.

Il componente LIS3LV02DQ della ST è il più evoluto accelerometro a 3 assi a basso-g sul mercato con interfaccia digitale standard SPI/I2C. Le sue caratteristiche innovative, come l’ampiezza di banda regolabile e la possibilità di rilevare la direzione del moto, segnano il passaggio verso una nuova categoria: i "sensori intelligenti".

La possibilità di regolare l’ampiezza di banda favorisce l’ottimizzazione delle prestazioni a frequenze diverse, poiché aumenta la risoluzione eliminando le interferenze che provengono da regioni di frequenza non significative. Nel caso del dispositivo LIS3LV02DQ della ST è possibile regolare con flessibilità l’ampiezza di banda tramite un comando software. In questo modo, il progettista ha a disposizione un meccanismo efficace per integrare, nella stessa applicazione, la misura di movimenti lenti e veloci, come le inclinazioni e le vibrazioni.

Adjustable bandwidth provides optimized performance for different frequencies, raising the resolution by eliminating interference from irrelevant frequency areas. In ST’s LIS3LV02DQ, the bandwidth can be flexibly changed with a software command, allowing designers to effectively combine measurements of slow and fast motions, such as tilts and vibrations, in one application.

La funzione interna per la rilevazione della direzione del moto segnala immediatamente il superamento di un valore predefinito, lungo uno qualunque dei tre assi. Questa informazione viene usata per rilevare rapidamente la direzione del moto del sensore, prima di effettuare qualunque calcolo. Alcune possibili applicazioni sono: interfacce d’utente più intuitive per applicazioni informatiche e consumer, come i mouse 3D o le console per giochi.

I nuovi sensori della ST LIS3L02AL/LIS3L06AL con uscita analogica sono i primi sul mercato nel piccolo e sottile package plastico LGA. Le dimensioni di 5x5x1,5 mm3 sono adatte a soddisfare le esigenze di miniaturizzazione di un mercato che continua a richiedere apparecchiature sempre più piccole come mini disk drive, telefoni cellulari e altri sistemi elettronici portatili.

La ST continua ad essere leader nella miniaturizzazione dei MEMS e, contemporaneamente, offre prestazioni eccezionali. I nuovi accelerometri misurano l’inclinazione e l’accelerazione lungo i tre assi (x, y, z) con un bassissimo livello di rumore e un consumo di energia ridotto al minimo, molto importante soprattutto nei sistemi portatili a batteria.
I dispositivi LIS3L0xAL garantiscono inoltre un’elevata stabilità in temperatura e una tolleranza di offset molto stretta. La loro struttura robusta garantisce un’alta immunità alle vibrazioni e una resistenza agli shock fino a 10.000g.

Il nuovo sensore analogico a tre assi della ST è disponibile in due versioni di accelerazione: il componente standard LIS3L02AL con fondo scala di ±2g per la misura dell’inclinazione, e il dispositivo LIS3L06AL con un fondo scala selezionabile dinamicamente tra ±2g e ±6g, per accelerazioni statiche e dinamiche come vibrazioni o ribaltamenti.

Hubert Geitner, Marketing e Business Development Manager della Business Unit MEMS della ST, ha affermato: "Dispositivi sempre più piccoli, flessibili e con prestazioni crescenti aprono la possibilità a una serie di nuove affascinanti applicazioni informatiche e consumer, per i nostri sensori MEMS. L'esperienza della ST nella produzione del silicio e la leadership nelle tecnologie di micro lavorazione ci danno la possibilità di raggiungere eccezionali livelli di sensibilità e robustezza, a prezzi estremamente competitivi. Inoltre, il controllo completo e totale del flusso di produzione dei nostri prodotti garantisce ai nostri clienti una continua evoluzione e la disponibilità di prodotti anche nel lungo periodo".

I dispositivi LIS03L02AL, LIS03L06AL e LIS3LV02DQ sono già disponibili sul mercato in volumi di produzione.

Informazioni sul portafoglio di prodotti MEMS della ST
I sensori inerziali MEMS della ST sono destinati a molteplici applicazioni nel mercato delle periferiche per computer, consumer, telecomunicazioni e auto. Gli accelerometri della ST attivano gli antifurto per le auto o rilevano le vibrazioni eccessive negli elettrodomestici. Inoltre, i MEMS della ST permettono nuovi modi intuitivi per l’interazione uomo-macchina nei giochi elettronici e nei sistemi portatili: l’utente può interagire con il sistema semplicemente inclinandolo e spostandolo nella direzione voluta. Secondo alcune ricerche di mercato, nel 2010 ogni dispositivo portatile con hard disk (laptop, lettore audio/video) e ogni telefono cellulare conterrà un accelerometro, per un totale di oltre 1,2 miliardi di pezzi.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito t www.st.com.



Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.