Section
 

La STMicroelectronics nomina il nuovo Corporate Vice President per le attività di Back-End

Ginevra, 26 gennaio 2006 – La STMicroelectronics ha annunciato oggi la nomina di Jeffrey See a Corporate Vice President e Direttore Generale delle proprie attività mondiali di produzione back-end*.

Jeffrey See, attualmente Direttore Generale del complesso manifatturiero della ST ad Ang Mo Kio (Singapore), viene promosso Corporate Vice President, Direttore Generale del Back-End Centrale, a decorrere dal 3 aprile 2006. La nomina di See fa seguito alla decisione di Giordano Seragnoli, attuale Corporate VP per le attività di back-end di lasciare l’azienda all’età di 69 anni per andare in pensione alla fine del secondo trimestre 2006.

Jeffrey See (nato a Singapore nel 1945), rispettato veterano del mondo dei semiconduttori, ha avuto un ruolo fondamentale nell'insediamento e nella crescita delle avanzatissime attività produttive della Società nella regione Asia Pacifico, dove la ST ha la maggior parte degli stabilimenti di assemblaggio e collaudo.

See è in Azienda dal 1969, quando la ST iniziò la produzione a Singapore. Entra in ST come Supervisore per il Controllo della Qualità per la prima linea di assemblaggio e collaudo della ST a Toa Payoh; nel 1980 diviene Vice-Responsabile di Stabilimento. Nel 1983 è incaricato di far nascere ad Ang Mo Kio la prima linea di front end** di tutta la regione, che sotto la sua direzione diventa la fabbrica della ST in grado di garantire il maggior volume di produzione. Oggi, il complesso manifatturiero della ST ad Ang Mo Kio, con ben tre impianti e 5.400 dipendenti, rappresenta un punto di riferimento a livello globale per i risultati che ha saputo raggiungere nella qualità, costi e tempi di ciclo delle lavorazioni.

See unisce una storia professionale di successo nel management ad una profonda conoscenza delle attività manifatturiere di grandi dimensioni, sia nel front-end** che nel back-end. Egli è quindi la persona più indicata per mantenere e soprattutto continuare a migliorare il livello di eccellenza che la ST ha raggiunto nelle attività di back-end. La sua sede di lavoro sarà Singapore, vicino al centro nevralgico delle attività di back-end dell’Azienda in Malesia, Cina e Singapore, a cui si aggiungono le sofisticate linee di back-end della ST a Malta e in Marocco.

Alain Dutheil, Chief Operating Officer della STMicroelectronics, ha affermato: “La nomina di Jeffrey è un segnale evidente della crescente importanza dell'Asia nella nostra attività manifatturiera globale. Jeffrey, originario di questa regione, pioniere e veterano dell'industria locale dei semiconduttori e della ST, ha esperienza e conoscenze necessarie per garantire l’integrazione completa delle attività mondiali di front-end e back-end, riducendo ulteriormente costi e tempi di consegna e continuando ad aumentare l’eccellenza della nostra infrastruttura manifatturiera di classe mondiale. In questa occasione desidero anche ringraziare calorosamente Giordano Seragnoli per il suo lungo impegno e per il suo inestimabile contributo al successo della nostra Società”.

*la seconda fase della produzione dei chip di silicio
** la prima fase della produzione dei chip di silicio

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un’ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l’azienda è all’avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l’attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al NewYork Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito http://www.st.com


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.