Section
 

La STMicroelectronics inaugura il nuovo centro di progettazione in India

Nell’area della “Greater Noida” vicino Delhi la ST apre una grande sede di R&S ed annuncia ulteriori investimenti e assunzioni

Nuova Delhi, 20 febbraio 2006 - La STMicroelectronics, uno dei più importanti produttori mondiali di semiconduttori, ha inaugurato sabato 18 febbraio la nuova sede di sviluppo e progettazione nell’area della “Greater Noida”, in India. La Società ha annunciato anche piani che prevedono l’investimento di 30 milioni di dollari in attività locali nei prossimi due anni e l’assunzione di 300 ingegneri entro la fine del 2006.

Il nuovo complesso è stato inaugurato da Brijesh Kumar, Segretario per le Tecnologie Informatiche del Ministry of Information and Technology alla presenza di clienti, rappresentanti del governo, autorità locali e giornalisti. Il nuovo campus della ST, che si estende su un’area di 100.000 m² e può ospitare 5.000 dipendenti, è il più grande centro di progettazione della Società al di fuori dell’Europa ed una delle sue più grandi strutture di R&S nel mondo.

Durante il suo intervento nel corso della cerimonia inaugurale, Carlo Bozotti, President & CEO della STMicroelectronics ha dichiarato: “Questa nuova sede è un’evidente dimostrazione nel contesto della nostra R&S nel mondo, della crescente importanza delle attività della ST in India. La R&S rappresenta l’essenza della continua crescita della nostra Società. La ST India ha contribuito significativamente allo sviluppo di tecnologie e prodotti all’avanguardia per diverse applicazioni chiave come decoder digitali, multimedialità, elaborazione dell’immagine, comunicazioni wireless e automobile.”

Fra gli altri risultati, i progettisti indiani hanno partecipato allo sviluppo della piattaforma Nomadik™ della ST, un’architettura applicativa per sistemi mobili che ha già ottenuto riconoscimenti; hanno contributo alla progettazione di alcuni chip per decoder di grande successo commerciale e allo sviluppo di moduli di videocamere CMOS a basso consumo. Gli ingegneri della ST in India hanno contribuito anche allo sviluppo della prima piattaforma di progettazione per la tecnologia CMOS con geometrie submicrometriche da 90nm, e le loro attività di ricerca e sviluppo sono state riconosciute con circa 40 brevetti nel mondo .

Oltre al nuovo centro di progettazione, la struttura del sito nell’area Greater Noida dispone di altre postazioni di lavoro per 370 persone addette ai servizi e una grande mensa con 750 posti. Gli edifici sono stati progettati per ottimizzare il risparmio energetico e il consumo d’acqua, con sensori di illuminazione e regolatori del flusso d’acqua, sistemi per la raccolta delle acque piovane e impianti per il trattamento degli scarichi. Inoltre, la parte esterna degli edifici è ricoperta da un vetro riflettente a doppio isolamento e le terrazze sono isolate termicamente per evitare un eccessivo riscaldamento.

Nata alla fine degli anni ‘80, la STMicroelectronics India ha continuato a crescere diventando una delle più grandi attività di progettazione e ricerca per semiconduttori del Paese; attualmente ha 1500 dipendenti. La Società ha saputo attrarre negli anni gli ingegneri migliori e più brillanti grazie anche allo stretto rapporto di collaborazione con Istituti di Ricerca e Università indiane. Fortemente impegnata, a livello globale, al rispetto dei principi della responsabilità aziendale, la ST inoltre coopera con le autorità governative locali in India per ridurre la “Frattura Digitale” offrendo corsi di informatica di base e accesso alla tecnologia.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un’ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l’azienda è all’avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l’attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2005 i ricavi netti della Società sono stati pari a 8,88 miliardi di dollari e gli utili netti a 266 milioni di dollari http://www.st.com


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.