![]() | ||
|
| ||
Hynix e STMicroelectronics inaugurano lo stabilimento
in comune per la produzione di memorie in Cina
| ||
|
Ginevra (Svizzera) e Seoul (Corea), 10 ottobre 2006 – La STMicroelectronics e Hynix Semiconductor, due dei principali produttori mondiali di semiconduttori, hanno inaugurato ufficialmente oggi lo stabilimento di diffusione per la produzione di memorie a Wuxi City, nella provincia dello Jiangsu, in Cina. Alla cerimonia hanno partecipato importanti rappresentanti del governo locale e centrale. Il nuovo impianto d’avanguardia, che produrrà
sia memorie Flash NAND sia DRAM, è il risultato del successo
della collaborazione esistente tra Hynix e la ST. Entrambi i partner
trarranno vantaggio dalle notevoli economie di scala, da un accesso
più immediato al mercato cinese in rapida crescita, e dalla complementarietà
dei rispettivi punti di forza nei processi e nello sviluppo dei prodotti. Le due società hanno posto la prima pietra dell’insediamento produttivo di Wuxi nell’aprile 2005. Su una superficie di 550.000 m², di cui 20.000 m² destinati a camera bianca (ambienti a polverosità rigorosamente controllata), la produzione di volumi è iniziata già nel luglio del 2006 e nell’ottobre del 2006, rispettivamente nella linea a 200 mm e a 300 mm. Attualmente, per le DRAM vengono utilizzate tecnologie di processo da 90 nm e 110 nm con fette di silicio da 200 mm, e da 80 nm a 300 mm. Entro la prima metà dell’anno prossimo, le linee inizieranno a produrre memorie Flash in aggiunta alle attuali DRAM basate sulle tecnologie più sofisticate. Oggi vengono prodotti 50.000 fette di silicio al mese a 200 mm e si prevede che la linea a 300 mm, a regime, avrà una capacità di 18.000 fette di silicio al mese. La suddivisione tra i diversi tipi di prodotti e le densità di memoria dipenderà dalle condizioni di mercato. Lo stabilimento costruito insieme da 2 miliardi di dollari è finanziato in parte con il capitale societario a cui la STMicroelectronics e Hynix partecipano rispettivamente per un terzo e due terzi, e tramite un pacchetto di finanziamenti resi disponibili da istituzioni locali cinesi e dalla STMicroelectronics. La società in joint-venture ha circa 2000 dipendenti, in maggioranza lavoratori locali. Wuxi, a sole 2 ore da Shanghai, permette di accedere a vaste risorse di manodopera altamente ualificata e a infrastrutture solide e ben sviluppate, con ampi margini di espansione. Carlo Bozotti, President
& CEO della STMicroelectronics, ha affermato: “Una joint-venture
di queste dimensioni è probabilmente la più grande nel
suo genere tra una società coreana e un’europea. Offre
ad entrambi i partner importanti benefici per le economie di scala e
la complementarietà. La garanzia di poter accedere, a costi competitivi,
a memorie DRAM e a tecnologie e prodotti NAND sviluppati congiuntamente
rafforza la posizione di leader della ST nell’integrazione di
più chip in un package. Grazie alla nostra capacità di
“impilare” diversi chip di memoria in un solo package, offriamo
ai nostri clienti in Cina e in tutto il mondo da una parte un aumento
di densità della memoria e una maggiore affidabilità del
dispositivo, dall’altra un risparmio di spazio nei telefoni cellulari
e in altre applicazioni di elettronica di consumo e industriali.”Mario
Licciardello, Corporate Vice President e Direttore Generale del Gruppo
Prodotti di Memoria della STMicroelectronics, ha commentato: “Nel
2005 il mercato delle Flash NAND è aumentato più rapidamente
di quanto sia mai capitato per qualunque altro segmento in tutta la
storia dei semiconduttori, sulla spinta di una domanda in crescita esponenziale
di capacità di memoria sempre maggiore per telefoni cellulari,
macchine fotografiche digitali e lettori audio portatili. L’aumento
in volumi della produzione di Eui-Jei Woo, Chairman & CEO di Hynix Semiconductor, ha affermato:
“Il completamento dell’impianto di diffusione di Wuxi non
sarebbe stato possibile senza la collaborazione con O. C. Kwon, Vice Presidente senior per la Pianificazione Strategica di Hynix Semiconductor e Chairman di Hynix-ST Semiconductor Ltd. ha affermato: “Con il completamento dell’impianto di Wuxi, Hynix ha consolidato una rete manifatturiera globale che collega la Corea, gli Stati Uniti e la Cina. Questa joint-venture è una solida base per garantire competitività a Hynix nel lungo periodo.” La società di ricerche di mercato iSuppli prevede che quest’anno il mercato delle DRAM crescerà del 24,4%, raggiungendo il fatturato record di 30,9 miliardi di dollari, e che il mercato delle Flash NAND aumenterà del 17% nel 2006, fino a 12,6 miliardi di dollari. La Cina, il mercato di semiconduttori con la crescita più rapida
al mondo, rappresenta attualmente il 15% del mercato globale. Si prevede
che il mercato cinese diventi il maggior |
| ||||||||||||||||||
|