Section
 

Il Consiglio di Sorveglianza della STMicroelectronics N.V sostituisce il contratto di opzione concernente l’emissione di azioni privilegiate

Ginevra, 27 novembre 2006 – Il Consiglio di Sorveglianza della STMicroelectronics N.V. ha deliberato la stipula di un contratto di opzione con una fondazione indipendente, la Stichting Continuïteit ST, al fine di sostituire un precedente contratto di opzione, datato 31 maggio 1999 e successivamente modificato, tra la STMicroelectronics e uno dei suoi azionisti, STH II B.V., che prevedeva condizioni sostanzialmente simili. Tale contratto di opzione viene adottato per conformarsi alle novità introdotte nella legislazione olandese e non è in risposta ad alcun attuale tentativo di OPA ostile.

Il nuovo contratto di opzione prevede un’emissione di 540.000.000 azioni privilegiate, la stessa quantità prevista dal contratto di opzione precedentemente in vigore. Le azioni privilegiate sarebbero emesse dalla STMicroelectronics a favore della Stichting ContinuïteitST, su richiesta discrezionale di quest’ultima, e su pagamento di almeno il 25% del valore nominale delle azioni privilegiate oggetto dell’emissione. Le azioni privilegiate potrebbero essere emesse in caso di offerta o acquisizione non sollecitate, che non abbia il supporto del Managing Board e del Consiglio di Sorveglianza della ST e che, a giudizio della fondazione Stichting Continuïteit ST stessa, sia contraria agli interessi della STMicroelectronics e dei suoi stakeholder. Le azioni privilegiate possono restare in circolazione per un periodo non eccedente i due anni.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un’ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l’azienda è all’avanguardia nella tecnologia del System-on- Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l’attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2005 i ricavi netti della Società sono stati pari a 8,88 miliardi di dollari e gli utili netti a 266 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.