![]() | ||
|
| ||
La STMicroelectronics e Freescale avviano ampio accordo tecnologico per applicazioni nell’automobile | ||
Austin
(Texas) e Ginevra, 7 febbraio 2006 – Freescale e la STMicroelectronics,
i due leader fra i fornitori di semiconduttori nel settore dell’automobile*,
lavoreranno insieme ad un’iniziativa di ampio respiro che rinvigorirà
ulteriormente i rispettivi punti di forza nelle applicazioni destinate
al settore dell’automobile. Le due aziende daranno vita a un gruppo
di lavoro congiunto per la progettazione di microcontrollori, allineeranno
le tecnologie di processo e condivideranno alcune proprietà intellettuali,
tra cui le tecnologie MOS ad alta potenza.
L’accordo tra le due aziende copre i seguenti punti: I prodotti progettati insieme utilizzeranno l’architettura PowerPC, ben nota al mercato, e la consolidata esperienza della ST e di Freescale nelle memorie Flash embedded, permettendo di offrire ai clienti soluzioni economiche e robuste. Contemporaneamente, Freescale utilizzerà le tecnologie ad alta potenza della ST per applicazioni come i veicoli elettrici ibridi. I nuovi microcontrollori che nasceranno dal lavoro congiunto delle due aziende, saranno la risposta a un mercato che richiede più potenza e un’intelligenza ancora più sofisticata per pilotare prodotti con controlli sempre più complessi, in tutti i segmenti del mercato dei sistemi elettronici per l’auto. Le applicazioni a cui si mira vanno dalle soluzioni prodotte in grandi volumi per il controllo della trasmissione e del motore, fino a funzioni di multi-elaborazione per sistemi “a prova di errore” richiesti da applicazioni come Drive-by-Wire e Brake-by-Wire, sistemi avanzati per il controllo dell’auto o sistemi che forniscono informazioni al guidatore. Il programma congiunto di progettazione verrà gestito insieme dalle due aziende e il quartiere generale avrà sede nell’area di Monaco di Baviera. Inizialmente, il progetto permetterà di unire l’esperienza di oltre cento progettisti delle due aziende per definire, gestire e progettare prodotti che vanno ad aggiungersi agli attuali programmi di sviluppo che le due società continueranno a realizzare individualmente. La ST e Freescale produrranno i microcontrollori utilizzando tecnologie di processo allineate, partendo dai 90 nm, e li commercializzeranno in modo indipendente, offrendo ai propri clienti la possibilità di una doppia sorgente e fornendo una migliore garanzia di fornitura. Paul Grimme, Senior Vice President e Direttore Generale del Gruppo Prodotti Standard e per il Trasporto di Freescale ha affermato: “L’elettronica è indubbiamente diventata uno dei principali elementi di differenziazione nel mercato dell’auto. L’architettura PowerPC a 32 bit, leader nell’industria dell’auto, è un elemento che pilota questa differenziazione. Le risorse congiunte di progettazione e produzione della ST e di Freescale metteranno a disposizione dei produttori di automobili un portafoglio più ampio di prodotti a 32 bit, di livello mondiale, per le funzioni di controllo sempre più complesse all’interno di un’auto.” Ugo Carena, Corporate Vice President e Direttore Generale del Gruppo Prodotti per l’Auto della STMicroelectronics, ha detto: “La partnership fra i due fornitori di circuiti integrati leader nell’auto, mette a disposizione tutti gli ingredienti necessari per servire meglio i nostri clienti e i nostri partner. Uniamo i punti di forza di Freescale e della ST nella progettazione per affrontare un numero ancora più ampio di applicazioni per l’auto: dai sistemi più evoluti per il controllo della trazione e della trasmissione, alle funzioni sofisticate per la gestione della sicurezza e l’informazione al guidatore. Inoltre, la ben nota esperienza manifatturiera della ST, unita alla capacità di rispondere alle richieste del mercato, grazie al bagaglio di conoscenze accumulato nelle alleanze strategiche con i leader del settore dell’auto, rappresenta un solido contributo al successo di questa collaborazione.” Strategy Analytics prevede che il mercato mondiale dei semiconduttori per il settore dell’auto aumenterà da oltre 16 miliardi di dollari nel 2005 a più di 22 miliardi di dollari nel 2009, con un tasso annuo di crescita dell’8%. La società di ricerca identifica nei microcontrollori (MCU) a 32 e 64 bit i due settori in più rapida crescita del mercato dell’elettronica nell’auto e prevede che l’architettura MCU a 32 bit diventi dominante nelle applicazioni per l’auto entro il 2007-2008. Questo accordo, nonostante sia indipendente da precedenti attività congiunte, è un ulteriore passo in una lunga storia di collaborazione di successo tra le due aziende. Freescale e la ST hanno iniziato a lavorare insieme nel 2002 nell’Alleanza Crolles2. Il lavoro svolto insieme comprende lo sviluppo di processi, package e proprietà intellettuale. * In base alle classifiche preliminari per il 2005 pubblicate da iSuppli Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
|
| ||||||||||||||||||
|