Section
 

L’adoption des circuits de gestion de l’énergie de STMicroelectronics a permis d’économiser l’équivalent de plus de 2 millions de barils de pétrole en 2006

Genève, le 23 avril 2007 – STMicroelectronics, l’un des premiers fabricants mondiaux de semi-conducteurs et, depuis plus de 10 ans, l’un des plus ardents défenseurs du développement durable, annonce avoir livré plus de 250 millions de produits basse consommation en 2006. Conçus pour réduire la consommation dans les équipements tels que les systèmes d’éclairage, les appareils électroménagers ou les produits électroniques de divertissement, les circuits ST permettent d’économiser plus de 1.200 GWh d’électricité sur le lieu d’utilisation, ce qui équivaut à économiser plus de 2 millions de barils de pétrole nécessaires pour générer cette énergie.

L’importance qu’accorde ST à long terme aux économies d’énergie porte à la fois sur la réduction de la consommation d’énergie dans le circuit proprement dit et sur la contribution aux économies d’énergie au niveau de l’application finale. À titre d’exemple :

  • Dans le domaine de l’éclairage, la solution à base de microcontrôleur pour lampes fluorescentes compactes réduit de façon considérable la consommation d’énergie de la lampe grâce à l’utilisation de composants de commutation de haute performance qui minimisent les pertes d’énergie. Le microcontrôleur de ST assure par ailleurs l’intensité lumineuse de la lampe de manière quasi-constante au cours de son cycle de vie et allonge sa durée, tout en réduisant ainsi le volume de déchets. Les solutions de variation intelligentes proposées par ST réduisent la consommation de puissance des ampoules traditionnelles, tandis que les variateurs à contrôle de phase de ST allongent la durée de vie des ampoules et améliorent le confort d’utilisation pour le consommateur grâce à des réglages en douceur de l’intensité et à des pré-réglages.
  • Les technologies avancées de commande de moteurs et de thermorégulation contribuent au rendement énergétique et à l’augmentation de la fiabilité dans un large éventail d’appareils électroménagers, allant des systèmes de chauffage et de climatisation aux réfrigérateurs et lave-linge.

    - Le contrôleur de moteur sans capteur breveté par ST ajuste la fréquence et la tension de la puissance appliquée au moteur et optimise le régime du moteur en fonction des besoins de la charge, réduisant ainsi la quantité d’énergie consommée par les produits blancs et les systèmes de climatisation.
    - La solution dédiée de ST pour réfrigérateurs utilise la régulation de température numérique pour maintenir la température intérieure avec une précision accrue afin de mieux conserver les produits alimentaires tout en économisant l’énergie.

Les systèmes de télécommande sont eux aussi de gros consommateurs d’énergie. Les alimentations conçues par ST pour les systèmes de veille utilisent des technologies novatrices pour abaisser la consommation d’énergie des téléviseurs, des décodeurs et des ordinateurs qui restent en veille 24 heures sur 24.

« Utiliser l’énergie de manière intelligente représente une énorme différence car elle permet de réduire à la fois notre empreinte écologique et notre facture électrique », déclare Georges Auguste, Vice Président Corporate, Directeur de la qualité totale et de la responsabilité d’entreprise, chez STMicroelectronics. « Nous avons développé un riche portefeuille de produits qui optimisent la consommation d’énergie dans la quasi-totalité des systèmes et des technologies qui nous entourent, de l’éclairage à l’informatique ».

Selon le cabinet iSuppli, STMicroelectronics est le premier fournisseur de circuits intégrés de gestion d’énergie.

Informations complémentaires relatives au calcul des économies d’énergie enregistrées avec les produits ST

Nous avons comparé la consommation d’énergie effective des applications architecturées autour de technologies d’économie d’énergie de ST et la consommation de solutions traditionnelles qui ne bénéficient pas, ou peu, de fonctions de réduction de consommation. L’économie d’énergie nominale par produit au sein d’une application finale (en général de l’ordre de quelques watts) a été multipliée par le nombre d’heures pendant lequel l’équipement est opérationnel. Ces valeurs de « rapport cyclique » reposent sur des statistiques officielles. Enfin, nous avons inclus dans les calculs le nombre total de circuits d’économie d’énergie que nous avons livrés en 2006.

Les 1.220 GWh d’électricité économisés au total par an équivaut à économiser plus de 2 millions de barils de pétrole nécessaires pour générer cette énergie (1MWh~1,7 baril de pétrole ; 1220 GWh~2.074.000 barils de pétrole).

Il est également important de tenir compte du fait que nos produits sont généralement utilisés pendant plus d’un an, de sorte que les véritables économies d’énergie ne se limitent pas à la seule année d’utilisation mentionnée dans les calculs ci-dessus.

A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2006, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,85 milliards de dollars et un résultat net de 782 millions de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.



Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.