ST | STMicroelectronics finalise la migration de ses mémoires Flash NAND en technologie 70 nm et annonce leur production en volume | p2104
ACTUALITIES
 

STMicroelectronics finalise la migration de ses mémoires Flash NAND en technologie 70 nm et annonce leur production en volume

Les mémoires « Small Page » de 512 Mbits et « Large Page » de 1,2, 4 et 8 Gbits sont désormais disponibles pour répondre aux exigences de stockage à moindre coût d’un grand nombre de produits grand public

Click for larger image Geneva, 04 décembre 2006 - STMicroelectronics (NYSE : STM) annonce la disponibilité de toute sa gamme de mémoires Flash NAND fabriquées en technologie 70 nm. La migration des mémoires 512 Mbits (Small Page) et 1/2/4/8 Gbits (Large Page) en technologie 70 nm permet à cette famille de mémoires NAND à la pointe de la technologie, d’offrir des solutions de stockage à coûts plus faibles et   consommation réduite.

Ces mémoires haute densité sont conçues pour stocker de grandes quantités de données dans une large gamme d’applications informatiques et grand public : appareils photo numériques, assistants numériques personnels (PDA), systèmes de navigation GPS, cartes Flash et interfaces USB, imprimantes, décodeurs et téléviseurs numériques et systèmes multimédias pour l’automobile et les téléphones cellulaires.

Tous les modèles de cette famille se caractérisent par des débits et un effacement des données ultra-rapides. Sur toutes les références de cette famille, les lignes d’adresse et les signaux d’Entrée/Sortie de données sont multiplexés sur un bus 8 ou 16 bits, ce qui réduit le nombre de broches et permet d’utiliser une interface NAND modulaire grâce à laquelle les systèmes peuvent être adaptés à des mémoires de densités supérieures (ou inférieures) sans incidence sur la taille.

La chaîne d’outils logiciels ST disponible accélère le développement des produits qui utilisent les nouvelles mémoires et permet également d’allonger la durée de vie. Parmi ces outils figurent : la correction d’erreur ECC (Error Code Correction), la gestion des mauvais blocs pour détecter et remplacer un bloc incapable d’effectuer des opérations d’effacement ou de programmation en copiant ses données sur un bloc valide ; les algorithmes pour optimiser le vieillissement du système en répartissant les tâches d’effacement et de programmation entre tous les blocs, un logiciel de classement OS natif et des modèles de simulation.

La mémoire est organisée en blocs pouvant être lus et programmés par page. Chaque page contient une zone réservée dont les octets sont généralement utilisés pour les codes de correction d’erreurs, les balises logicielles ou l’identification des blocs erronés. Un programme permet d’obtenir directement les données stockées sur une page dans une autre page, sans l’utilisation d’un tampon externe. La commande d’effacement de blocs exécute la demande en 2 ms. Chaque bloc est spécifié pour 100 000 cycles de programmation et d’effacement et pour une durée de conservation des données de 10 ans.

Toutes ces mémoires sont dotées d’une fonction qui simplifie l’interface du microcontrôleur et rationalise l’utilisation de mémoires Flash NAND en association avec d’autres types de mémoires telles que les mémoires Flash NOR ou xRAM : l’association de différents types de mémoires est souvent utilisé lorsque des mémoires plus rapides sont nécessaires pour les codes ou mémoires de travail, alors que les mémoires NAND, avec un coût plus faible et une densité supérieure, sont réservées au stockage de fichiers volumineux.

Les mémoires Flash NAND F70 SLC sont disponibles en volume dans les configurations suivantes :

 

Référence
Organisation

Tension de fonctionnement

Boîtier

NAND512xxA2C

32 pages x4096 blocs

1,7 à 1,95 V

2,7 à 3,6 V

TSOP48

VFBGA63 9x11

NAND01GxxB2B

64 pages x1024 blocs

1,7 à 1,95 V

2,7 à 3,6 V

TSOP48

VFBGA63 9x11

NAND02GxxB2C

64 pages x2048 blocs

1,7 à 1,95 V

2,7 à 3,6 V

TSOP48

VFBGA63 9,5x12

NAND04GW3B2B

64 pages x4096 blocs

2,7 à 3,6 V

TSOP48

NAND08GW3B2A

64 pages x8192 blocs

2,7 à 3,6 V

TSOP48

 

Ces mémoires sont commercialisées entre 3 et 18 $ par 100 000 unités, en fonction de la densité et de la configuration.

Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution


STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2005, ST à réalisé un chiffre d'affaires net de 8,88 milliards de dollars et un résultat net de 266 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernier mis à jour jan 2006

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié