ST | Konka et STMicroelectronics développent conjointement des nouveaux téléviseurs numériques intégrés à cristaux liquides | t2060
ACTUALITIES
 

Konka et STMicroelectronics développent conjointement des nouveaux téléviseurs numériques intégrés à cristaux liquides

Le processeur vidéo et décodeur intégré STD2000 de ST est au cœur des nouvelles générations de téléviseurs iDTV proposés par le premier fabricant chinois de TV, utilisant le standard mondial DTV100

Geneva and Beijing, 05 septembre 2006 - STMicroelectronics (NYSE : STM) et le groupe chinois Konka Group Co. Ltd, l’un des premiers fabricants mondiaux de téléviseurs, annoncent la fabrication en série par Konka de nouveaux téléviseurs numériques intégrés (iDTV) à cristaux liquides basés sur la plate-forme DTV100 de ST. Ces téléviseurs seront fabriqués courant octobre en vue d’être commercialisés pour les fêtes de fin d’année. Cette solution compatible avec tous les standards mondiaux est architecturée autour du processeur vidéo et décodeur intégré STD2000 développé par STMicroelectronics. Elle intègre des éléments matériels et logiciels essentiels afin de permettre aux fabricants de minimiser les activités de conception et de réduire sensiblement les délais de mise sur le marché.

La plate-forme DTV100 est une solution iDTV complète (matérielle et logicielle) qui s’appuie sur des outils de développement logiciel autonomes qui ont permis à Konka de concevoir ses propres modèles. Les deux sociétés ont collaboré étroitement pour développer la couche supérieure de l’application logicielle (les modules d’interface utilisateur). Ce nouveau produit complète la gamme de Konka en proposant un téléviseur numérique offrant une haute qualité d’image, répondant aux exigences des marchés ATSC (Advanced Television Systems Committee) en plein essor en Asie et en Amérique. La plate-forme DTV100 peut être configurée pour tous les standards de télévision en vigueur à travers le monde.

Le processeur haute définition à un seul circuit STD2000 fabriqué en technologie CMOS de 90 nm affiche le meilleur rapport coût/performance sur le marché des téléviseurs numériques. Il associe sur un seul circuit de puissantes fonctions de décodage numérique (STB) et de traitement d’image. Le STD2000 peut décoder et afficher des émissions numériques et analogiques, éliminant les interférences multi-canaux et les bruits entre deux canaux adjacents. Outre le décodage de deux signaux SD (définition standard), simultanés, ce circuit propose des fonctions de décompression haute définition (HD), de traitement vidéo et d’affichage pour téléviseurs à écran plat.

Conformément aux exigences de la FCC, tous les téléviseurs commercialisés aux États-Unis à partir de mars 2007 doivent disposer de circuits d’accord numérique intégrés. Le modèle de référence DTV100 et ses supports de développement permettent aux fabricants de produire des produits conformes moyennant une conception minimale, un nombre de composants et un coût réduits. Parallèlement, le processeur vidéo haute définition assure une qualité d’image supérieure ainsi qu’une meilleure utilisation en matière de visualisation et de divertissement grâce à la technologie de désentrelacement CSDi™ (Contour-Sensitive De-interlacing) développée par ST, sans oublier la réduction du niveau de bruit avec mouvement adaptif luma et chroma numérique. Cette plate-forme prend en charge tous les types de matrice (cristaux liquides, PDP, RP TV) jusqu’à 1 080 p.

Parmi les autres fonctions avancées proposées, les modes d’affichage en parallèle Perfect PAP™ (Picture and Picture haute définition) et d’incrustation d’images PIP (Picture in Picture) permettent aux téléviseurs dotés du circuit STD2000 d’afficher deux sources vidéo haute définition distinctes sur un seul écran, respectivement côte-à-côte ou l’une au-dessus de l’autre. Le circuit intègre dans un seul circuit une fonction audio/vidéo MPEG-2, un processeur vidéo haute définition et la prise en charge d’émissions analogiques existantes, avec un décodeur chroma numérique double (PAL, SECAM et NTSC), et un filtre en peigne 3D/2D. Il prend également en charge une interface CableCARD™ intégrée pour les spécifications américaines OpenCABLE™ et une double interface DVB-CI destinée aux spécifications DVB-T européennes.

« Nous nous félicitons du rôle que Konka joue sur le marché en plein essor de la télévision numérique. Pour les grands fabricants de téléviseurs au monde, la différenciation sur le marché est essentielle. Nous nous réjouissons que notre solution DTV permette à Konka de réaliser des produits de haute qualité et de se différencier sur le marché », déclare Robert Krysiak, Corporate Vice-Président et CEO de STMicroelectronics pour la Chine.

« La solution DTV100 de ST est parfaitement adaptée à notre large gamme de téléviseurs à écran plat, en offrant une haute qualité à un prix compétitif », déclare Chen Yue Hua, Corporate Vice-Président de Konka.

Outre le standard ATSC, le circuit STD2000 est conforme à d’autres spécifications telles que le standard terrestre numérique chinois.

A propos de Konka Co. Ltd
Konka Group est l’un des premiers fabricants de produits électroniques chinois (produits grand public multimédia, communications sans fil, réseaux et équipements correspondants). Depuis 1999, Konka figure parmi les 100 meilleures entreprises chinoises. Les actions de la société (A & B, SZ000016) sont cotées à la Bourse de Shenzhen depuis 1992.

Avec plus de 20 actionnaires, chinois et internationaux, le Konka Group dispose de cinq sites de fabrication principaux situés à Mudanjiang, Sha’anxi, Donguan, Anhui et Chongqing. Le site de Donguan est reconnu comme le plus important site de fabrication d’équipements audio-vidéo de la zone côtière chinoise.


STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2005, ST à réalisé un chiffre d'affaires net de 8,88 milliards de dollars et un résultat net de 266 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernier mis à jour jan 2006

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié