![]() |
||
|
|
||
Le module de plate-forme sécurisée (TPM) de STMicroelectronics fonctionne avec le prochain système d'exploitation de Microsoft, Windows Vista
|
||
Le ST19WP18 s’appuie sur un microprocesseur 8 bits multifonctions de la famille des microcontrôleurs sécurisés ST19W dédiée aux cartes à puce et autres applications sécurisées. Il intègre un co-processeur cryptographique 1088 bits, compatible avec les fonctions d'infrastructure à clé publique (PKI). Ce microcontrôleur sécurisé est à présent certifié conforme aux Critères Communs EAL5+ (Evaluation Assurance Level 5 Augmented), l’un des niveaux les plus élevés de la norme ISO 15408 pour ce type de produit. Le Trusted Computing Group (TCG) est une alliance d’éditeurs de logiciels et de fabricants de matériel dont la mission est de créer des environnements informatiques plus sécurisés grâce à l’utilisation de blocs de base matériels sécurisés et des interfaces logicielles multi-plateformes. Fabriqué en série depuis 2005, le ST19WP18 est compatible en amont avec la précédente spécification TCG 1.1b. ST a déjà livré plusieurs millions d’exemplaires de ce composant que les plus grands fabricants d’ordinateurs intègrent dans leurs PC de bureaux et portables. Le module TPM ST19WP18 a été testé avec succès en association avec le circuit de commande natif de l’environnement Microsoft Windows Vista ; il forme la base de la nouvelle fonction de sécurité BitLocker Drive Encryption™ de Vista. « Le module TPM joue un rôle déterminant dans la protection des données sous Windows Vista, et STMicroelectronics s’est imposé parmi les leaders mondiaux dans le développement de la technologie TPM », déclare Peter Biddle, Directeur Produit, groupe Intégrité des Systèmes, Microsoft. « Le module TPM fournit un mécanisme de confiance au niveau matériel pour la fonction BitLocker Drive Encryption de Vista, et à ce titre, l’expertise de ST dans le domaine de la protection nous a considérablement aidés dans la réalisation de ces fonctionnalités. Nous comptons poursuivre dans cette direction lors de nos prochains développements ». Des fonctionnalités « de confiance » sont déployées dans la majorité des nouvelles plates-formes PC conformément aux spécifications TCG. Outre la validation élémentaire, le module TPM peut être utilisé pour vérifier que le matériel n’a pas changé, que le BIOS n’a pas été altéré et qu’un « processus de sécurisation » peut être lancé. « Le besoin d’établir des relations de confiance en informatique se développent à mesure que les systèmes informatiques (notamment les ordinateurs portables et autres terminaux de poche) gagnent en complexité et en vulnérabilité face aux attaques électroniques et physiques », déclare Bill Raasch, Vice-président Développement Commercial de la division Informatique et Périphériques de ST, pour l’Amérique du Nord. « Nous nous réjouissons de participer au développement de ces premières fonctionnalités que Microsoft a choisi de mettre en œuvre ». La prise en charge du système d’exploitation Windows Vista marque une nouvelle étape pour ST et la famille ST19WP18. ST propose également une pile logicielle complète pour Windows XP avec l’interface du cœur, des services de sécurité et des utilitaires de cryptage pour applications PC basés sur le module TPM, ainsi que les interfaces XP et Windows 2000 et le BIOS. Pendant le premier semestre 2006, plus de 4 millions de circuits ST19WP18 conformes à la spécification TCG 1.2 la plus récente et la plus évoluée ont été incorporés dans les plates-formes Windows XP vendues par des OEM. Outre le boîtier TSSOP28 préconisé par le TCG, le circuit ST19WP18 de faible coût est également disponible en boîtiers TSSOP28 (4,4 mm) et ultra-compacts VPFQFN. Ce composant est commercialisé aux environs de 3 dollars.
A propos du Trusted Computing Group
Le TCG a succédé à l’Alliance TCPA (Trusted Computing Platform Alliance) fondée en 1999 par Compaq, HP, IBM, Intel et Microsoft. Le TCG a adopté les spécifications définies par la TCPA, dont la spécification TPM 1.1 et la spécification PC Specific Implementation. La spécification TSS (TCG Software Stack) a été annoncée le 15 septembre 2003 et la spécification TPM 1.2 le 5 novembre 2003. Des groupes de travail ont été constitués pour définir les spécifications de mise en œuvre des serveurs, du stockage et des téléphones mobiles.
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||