ST | STMicroelectronics et Nanotron Technologies annoncent leur collaboration dans le domaine des réseaux de capteurs et de détection sans fil | t2083
ACTUALITIES
 

STMicroelectronics et Nanotron Technologies annoncent leur collaboration dans le domaine des réseaux de capteurs et de détection sans fil

Geneva and Berlin, 16 octobre 2006 - STMicroelectronics (NYSE : STM), l’un des premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, et la société allemande Nanotron Technologies GmbH (Nanotron) annoncent la signature d’un accord non exclusif et définitif aux termes duquel les deux sociétés développeront ensemble des solutions complètes pour le marché des systèmes de localisation en temps réel (RTLS). Ces solutions qui conjuguent des fonctions de communication, de télémétrie et de positionnement de haute précision, fonctionneront sur les nouveaux réseaux de transmission de données à bas débit, afin de répondre au standard de la norme IEEE 802.15.4a du réseau personnel à bas débit. Nanotron apporte son portefeuille de propriété intellectuelle et son expertise dans le domaine de la conception et de la fabrication de systèmes RF basés sur des logiciels et matériels radio à étalement spectral et fluctuation de longueur d’ondes. Pour sa part, ST fournit ses vastes moyens de développement et sa technologie ainsi que ses ressources marketing et ses moyens de fabrication.

Cet accord porte sur le développement commun de composants et des modèles de référence pour un programme complet de solutions de géolocalisation de nouvelle génération avec des systèmes logiciels et outils destinés à l’industrie et au marché de la traçabilité par identification RFID active. Un premier produit développé en commun par les deux sociétés devrait être lancé début 2007. Les clients pourront ainsi bénéficier de ces offres entièrement compatibles auprès de deux sources permettant de répondre aux applications de localisation de haute précision.

« La croissance soutenue des applications RFID actives dépend de nouvelles avancées dans les technologies RF comme l’écholocalisation et la technologie symétrique bidirectionnelle pour créer des solutions conjuguant grande robustesse, fiabilité et simplicité pour un déploiement à plus faible coût », déclare Jim Nicholas, Directeur Général de la division Microcontrôleurs de ST. « En collaborant avec Nanotron, nous souhaitons compléter notre gamme de produits RF à bas débit avec des plates-formes de communication fiables de haute performance qui permettront de réduire sensiblement les délais de mise sur le marché de nos clients ».

 

« ST s’est associé à Nanotron après avoir procédé à une évaluation technique complète des différents fournisseurs de technologie. Sa plate-forme basée sur la technologie Chirp est la solution à long terme la plus robuste, dotée de fonctions de localisation mondiales. En associant nos actifs et expertises complémentaires, nous pourrons nous imposer comme des acteurs de premier plan dans le domaine des communications personnelles sans fil conformes à la norme IEEE 802.15.4a », ajoute Jim Nicholas.

En raison de l’accélération de la croissance enregistrée par les applications de traçabilité par identification RFID active et de l’évolution vers les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), les clients souhaitent se doter de nouvelles technologies leur permettant de déployer des réseaux de capteurs sans fil extrêmement robustes qui améliorent les performances des réseaux actuels et futurs. Des équipes de conception et développement axées sur l’innovation, chargées d’associer la technologie microélectronique avancée de ST et les compétences système de Nanotron, développeront ensemble des produits optimisés permettant aux deux sociétés d’anticiper les attentes technologiques de l’industrie des communications RF à bas débit.

« L’écholocalisation est un phénomène naturel qui est notamment utilisé par les dauphins pour communiquer et par les chauves-souris pour se déplacer. Nous avons appliqué ce concept issu de la technologie radar aux fonctions de communications et de télémétrie. De plus, Nanotron a pu démontrer les attributs hors pair de la technologie d’écholocalisation pour assurer une faible probabilité de détection (LPD) et une faible probabilité d’interception (LPI) », déclare Jens N. Albers, CEO de la société Nanotron. « Davantage qu’un simple fournisseur de composants, Nanotron propose des produits qui bénéficient du support technique, de la conception intégrée, de la compatibilité système et des fonctionnalités logicielles globales que nos clients recherchent pour satisfaire leurs besoins actuels et futurs en terme de mise sur le marché, sur le plan des avancées technologiques. L’association de nos compétences au leadership de ST dans le domaine des semiconducteurs nous permettra de remplir les objectifs que nos deux sociétés se sont fixés dans le domaine des technologies pour infrastructures sans fil », a-t-il ajouté.

« Par cette collaboration avec ST, notre société confirme son intention de proposer à ses clients une gamme élargie de solutions propriétaires et standard compatibles, en plus de la sécurité et de la facilité d’approvisionnement que représente l’accès à plusieurs sources d’approvisionnement. Nous sommes vraiment impatients de collaborer avec un leader technologique », a conclu Jens Albers.

freescale

À propos de Nanotron

Nanotron Technologies GmbH est un leader et précurseur dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits sans fil (circuits intégrés, modules et sous-systèmes sur cartes) basés sur son système breveté de transmission par écholocalisation (chirp). Cette technologie brevetée garantit une robustesse à toute épreuve, une utilisation optimale de la bande passante disponible et une consommation électrique réduite. Depuis le début de l’année 2005, la technologie d’écholocalisation de Nanotron a été intégrée au projet de norme IEEE 802.15.4a pour réseaux personnels sans fil (WPAN) qui requièrent des communications extrêmement fiables et une consommation de puissance minime. Le réseau sans fil nanoNET, fer de lance de la société, fonctionne dans la bande ISM sans licence à 2,4 GHz ; il a été développé pour les marchés en plein essor tels que l’identification RFID active, les réseaux de capteurs, l’automatisation industrielle et la domotique. Fondé en 1991 et basée à Berlin (Allemagne), Nanotron Technologies GmbH est membre actif de l’IEEE et de l’alliance ZigBee. Pour tout complément d’information : www.nanotron.com


STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2005, ST à réalisé un chiffre d'affaires net de 8,88 milliards de dollars et un résultat net de 266 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernier mis à jour jan 2006

 Press Contacts:
John Lampe, Nanotron Technologies GmbH
Tel: +49 30 399954-0
e-mail: info@nanotron.com


Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié