ST | Salon Electronica 2006 STMicroelectronics présente des applications et systèmes avancés pour les secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et de l'industrie | t2101
ACTUALITIES
 

Salon Electronica 2006 STMicroelectronics présente des applications et systèmes avancés pour les secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et de l'industrie

STMicroelectronics sera présent du 14 au 17 novembre au salon Electronica 2006 de Munich (Hall A5, Stand 207)

Geneva, 09 novembre 2006 - A l’occasion du Salon Electronica 2006, STMicroelectronics, l’un des premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, présentera différentes solutions novatrices pour les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public et de l’industrie. Au nouveau Centre des Expositions de Munich, ST présentera les dernières technologies dans le domaine du divertissement domestique, des capteurs et de l’imagerie mobiles, des applications de multimedia et de sécurité automobiles, ainsi qu’un grand nombre de concepts d’applications industrielles prêtes à entrer en production.

Le décodeur MPEG-4 de ST contribue à l’adoption du multimédia haute définition par les particuliers. Plusieurs opérateurs dans le monde déploient des solutions utilisant le premier circuit haute définition compatible avec les émissions de télévision haute définition diffusées par câble, liaison terrestre, satellite et Internet (IP). Le circuit proposé par ST est compatible avec les standards DVD BluRay et HD-DVD et propose des fonctions de sécurité et de connectivité avancées telles que les liaisons USB à haut débit pour enregistrements vidéo-numériques (DVR). ST présentera ce décodeur HD monocircuit associé à un téléviseur LCD grand écran dans la partie de son stand réservée au divertissement domestique.

Premier fournisseur mondial de capteurs d’image CMOS pour téléphones sans fil, ST présentera une nouvelle solution d’imagerie très performante conçue pour commander la totalité du sous-système d’imagerie d’un téléphone portable. Ce concept permet aux fabricants de téléphones d’allier une haute résolution, une vitesse élevée et un mode multi-caméras dans des modules photo de différentes tailles et de différentes résolutions. Il fonctionne, d’autre part, avec une gamme complète d’applications telles que la vidéoconférence et les appareils-photo multi-mégapixels.

La technologie MEMS (microsystèmes électromécaniques) ouvre une nouvelle ère en faveur de l’interactivité homme-machine par les mouvements et de l’intégrité des données dans les téléphones mobiles et autres systèmes portables. Les visiteurs du salon Electronica auront la possibilité de tester les fonctionnalités des capteurs MEMS hautes performances de ST incorporés dans une balle intelligente à liaison sans fil. Cet objet en forme de balle de golf peut être utilisé comme boussole, mètre, pédomètre, souris sans fil pour ordinateur et lecteur de visualisation 3D. Le modèle de référence complet d’un pédomètre en technologie MEMS sera également en démonstration sur le stand ST. Ce dispositif compte les pas, la distance, la vitesse et calcule le nombre de calories brûlées pendant une promenade ou une course à pied.

Les technologies radio-numériques améliorent également la réception et élargissent le le champ disponible pour permettre à un plus grand nombre de stations de diffuser davantage de flux de données numériques (audio, texte, vidéo) sur la même bande. Lors du salon Electronica, ST présentera des systèmes clés en main pour autoradios numériques terrestres et par satellite.

Un prototype opérationnel du récepteur DRM (Digital Radio Mondiale), développé en collaboration avec Kenwood et l’Institut Fraunhofer (for Integrated Circuits), ouvre la voie au développement de terminaux DRM alliant basse consommation et faible coût. Le nouveau standard ouvert DRM permet de diffuser des émissions numériques terrestres sur les fréquences grandes ondes, ondes moyennes et ondes  courtes (AM).

La première mondiale d’une application de télévision numérique à bord d’une automobile démontre les capacités multimédias de la transmission numérique. Testé avec succès par Blaupunkt au cours de la dernière Coupe du Monde de football à une vitesse de croisière pouvant atteindre 200 km/heure, la solution T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting) de ST assure une qualité audio et vidéo exceptionnelle, des performances évolutives, une consommation de puissance extrêmement basse, une sécurité et une gestion des droits numériques.

Cette solution de télévision mobile pour automobiles fait partie de la plate-forme matérielle et logicielle complète développée par ST pour les applications de navigation, de divertissement & d’informations. Baptisée NaviFlex, cette plate-forme associe des processeurs d’application Nomadik de ST et des récepteurs GPS à une panoplie de logiciels complète (système d’exploitation temps réel, logiciel spécifique et logiciel d’application). ST présentera une autre solution NaviFlex sous la forme d’un système de navigation personnel basse consommation offrant une grande richesse fonctionnelle : lecture audio-vidéo, connectivité sans fil, décodage image et fonction caméra.

Développé en collaboration avec Mobileye, le système sur puce perfectionné d’assistance à la conduite utilise un capteur de prise de vue dynamique développé par ST pour exécuter les fonctions d’avertissement en cas de changement de file, d’avertissement de risque de collision avant, de fusion vision/radar et de détection des piétons, garantissant ainsi une sécurité réelle au volant. Autre contribution de ST présentée à Electronica 2006 dans le domaine de la sécurité routière, le système d’éclairage adaptatif des phares avant qui se gère et s’ajuste en fonction de la luminosité, ainsi que l’éclairage dans les virages selon la position du véhicule.

Les modules développés par ST pour les portières d’automobiles assurent un haut niveau de configuration et de fiabilité. La solution présentée à Electronica intègre un miroir avec indicateur de changement de direction, un système de verrouillage/déverrouillage, un lève-vitre électrique et des éclairages de sécurité et de plancher.

Dans le domaine industriel, ST présentera une gamme hors pair de solutions microélectroniques et d’outils de conception applicatifs pour applications d’automatisation industrielle, de communication, de mesure, de points de vente, de  commandes de moteur, d’équipements électromenagers, de la gestion de puissance et d’éclairage. L’une des démonstrations présentées porte sur un réseau de contrôle d’éclairage sans fil basé sur des systèmes monocircuit ZigBee de ST. ZigBee est une plate-forme sans fil standard optimisée pour répondre aux besoins spécifiques des applications de surveillance et de contrôle à distance.

Les visiteurs du salon Electronica sont invités à visiter le stand 207, Hall A5 de STMicroelectronics où ils pourront découvrir les futurs environnements multimédias personnels et domestiques, industriels, de divertissement et de sécurité automobile.


STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2005, ST à réalisé un chiffre d'affaires net de 8,88 milliards de dollars et un résultat net de 266 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernier mis à jour jan 2006

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié