ST | STMicroelectronics et Ball-IT introduisent un nouveau système de contrôle de mouvements sans fil | t2102
ACTUALITIES
 

STMicroelectronics et Ball-IT introduisent un nouveau système de contrôle de mouvements sans fil

À l’occasion du salon Electronica 2006 qui a lieu du 14 au 17 novembre à Munich, ST présentera sur son stand (Hall A5, Stand 207) une balle intelligente sans fil capable de détecter la position, la direction, la vitesse et les accélérations

Geneva, 13 novembre 2006 - STMicroelectronics (NYSE : STM), l’un des premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, et la société finlandaise Ball-IT Oy, l’un des premiers fournisseurs de capteurs sans fil en temps réel, annoncent l’introduction d’un nouveau système pour le contrôle de mouvements fondé sur la technologie MEMS*. Présenté en exclusivité sur le stand de ST au salon Electronica 2006, cet objet intelligent de la taille d’une balle de golf peut être utilisé comme souris d’ordinateur en « mains libres », boussole, mètre, pédomètre ou lecteur de visualisation d’objets en 3D.

Développé en technologie MEMS, une technologie microélectronique standard permettant de fabriquer en série des structures microniques qui inter-agissent avec le monde réel, ce contrôleur sans fil en forme de balle fonctionne avec le changement de position, de direction, de vitesse et d’accélération jusqu’aux mouvements les plus délicats, et les traduit par une action immédiate à l’écran. Cette balle est sensible à la pression de sorte que son interface utilisateur sensible dispose également de commandes activées par pression de la main.

Les dimensions réduites et la très basse consommation électrique du capteur d’accélération numérique tri-axial de ST contribuent à la convivialité de cet objet intelligent de par sa taille et son poids avec une plus grande autonomie de la batterie.

« Les compétences de ST en technologie MEMS et son leadership dans le domaine du micro-usinage se traduisent par une combinaison optimale en matière de résolutions des capteurs,  de taille, de consommation et de coûts », déclare Johannes Väänänen, Président de Ball-IT. « Les accéléromètres de ST conviennent parfaitement à notre technologie de détection sans fil en temps réel et contribuent à l’adoption d’interfaces utilisateur par mouvements pour une large gamme d’équipements électroniques personnels ».

« Nous avons profité de la nouvelle orientation du marché et saisi la balle au bond », déclare Benedetto Vigna, Directeur de l’unité MEMS de STMicroelectronics. « Cette coopération avec Ball-IT nous confirme que les capteurs MEMS, économiques et de grandes qualités, ouvrent de nouvelles opportunités très intéressantes en faveur de l’interactivité intuitive homme-machine dans les applications grand public ».

Complément d’informations
Les capteurs d’accélération de ST sont utilisés dans l’interface utilisateur par mouvement de la nouvelle console Nintendo Wii.

Le portefeuille d’accéléromètres MEMS bi et tri-axiaux de ST est destiné à une gamme complète d’accélérations à faible g, depuis les interfaces utilisateur par mouvements jusqu’aux systèmes de protection des passagers automobiles et des disques durs. Les analystes prévoient qu’en 2010, on trouvera un accéléromètre dans chaque téléphone portable et dans chaque équipement portable à disque dur (ordinateur portable, lecteur audio/vidéo…), représentant un marché total de plus de 1,2 milliard d’unités.

* MEMS : Microsystèmes électromécaniques

freescale

A propos de Ball-IT
Ball-IT Oy est une société finlandaise à capitaux privés créée en septembre 2005. son objectif est de s’imposer comme le leader pour le développement et la production de solutions de détection sans fil en temps réel. La solution propose des composants et des modules ainsi que des logiciels de base pour la mise en œuvre d’interfaces utilisateur dans les applications grand public.


STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2005, ST à réalisé un chiffre d'affaires net de 8,88 milliards de dollars et un résultat net de 266 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernier mis à jour jan 2006

Ball-IT Oy
Juha Rytky - CEO
Tél : 00 358 505 623 285
E-mail: juha.rytky@ball-it.com www.ball-it.com


Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié