ST | Nuove soluzioni Package-on-Package dalla STMicroelectronics per sistemi di memoria per applicazioni portatili | p2045
NOVITA
 

Nuove soluzioni Package-on-Package dalla STMicroelectronics per sistemi di memoria per applicazioni portatili

Si sviluppa il portafoglio di memorie della ST ed è ora disponibile anche la più recente tecnologia di packaging, pensata soprattutto per le applicazioni wireless

Click for larger image Geneva, 13 settembre 2006 - La STMicroelectronics, fornitore leader di memorie non volatili per telefoni cellulari, ha annunciato oggi la disponibilità di soluzioni di memoria basate sulla tecnologia Package-on-Package (PoP): un nuovo approccio al packaging che permette di ridurre notevolmente lo spazio su scheda, quando si utilizza una combinazione di memoria ad alta densità e un processore complesso, come avviene normalmente nei telefoni cellulari di fascia alta.

La struttura PoP permette di sovrapporre due package BGA (Ball Grid Array): il package sottostante (Bottom PoP) presenta sul lato inferiore la normale griglia di interconnessioni (bump) e sul lato superiore una griglia di "piazzole" (land) studiate per garantire l'accoppiamento con il package BGA sovrastante. Gli standard relativi sono in fase di definizione da parte dell’associazione JEDEC.

Questa tecnica permette di assemblare più componenti in "pile" verticali composte da un dispositivo logico discreto, come un processore e un package di memoria BGA saldato sulla parte superiore. Le interconnessioni (bump) sono organizzate in base a una disposizione standard che permette il passaggio dei segnali da un dispositivo (package) all'altro. La soluzione PoP permette di diminuire lo spazio occupato nell’applicazione, oltre ad offrire una grande flessibilità in fase di progettazione e nella combinazione dei componenti.

Inoltre, i progettisti possono acquistare e collaudare separatamente il complesso sistema di memoria e dispositivi logici, semplificando le procedure di assemblaggio dei prodotti multimediali mobili. Le soluzioni di memoria PoP della ST si aggiungono all'attuale portafoglio di prodotti MCP (multi-chip package) - diversi chip montati in un unico package per minimizzare lo spazio, aumentare la densità di memoria e combinare diversi tipi di memoria - offrendo una maggiore possibilità di scelta ai progettisti di sistema.

William Vespi, Strategic Marketing, Divisione NOR Wireless, STMicroelectronics, ha affermato: "L'utilizzo della tecnologia PoP è sempre più diffuso tra i nostri partner rispondendo  perfettamente alle esigenze di flessibilità e miniaturizzazione della scheda."

I primi campioni disponibili sul mercato sono i package da 12x12mm (128 ball) e 14x14mm (152 ball) con un interasse di 0,65 mm tra le sferette (bump). Sono previste entrambe le architetture di bus: "split bus" (bus dati e indirizzi separati) e "shared bus" (bus condivisi). È possibile utilizzare la struttura PoP con svariati tipi di componenti di memoria, come Flash NOR, Flash NAND, PSRAM, LPSDRAM e LPDDRAM.

Click here for the high-resolution photo


Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2005 i ricavi netti della Società sono stati pari a 8,88 miliardi di dollari e gli utili netti a 266 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.
Ultimo aggiornamento gennaio 2006

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.