ST | Kenwood, Fraunhofer IIS e la STMicroelectronics presentano a IFA 2006 il prototipo di un ricevitore Digital Radio Mondiale™ | t2056
NOVITA
 

Kenwood, Fraunhofer IIS e la STMicroelectronics presentano a IFA 2006 il prototipo di un ricevitore Digital Radio Mondiale™

Il prototipo perfettamente funzionante di un ricevitore DRM™ sarà presentato durante IFA 2006 a Berlino, dal primo al 6 settembre, presso gli stand di Kenwood e del Fraunhofer Institute

Click for larger image Geneva, 01 settembre 2006 - Oggi alla fiera IFA Consumer Electronics di Berlino, la STMicroelectronics, leader nelle tecnologie per la radio digitale, in collaborazione con Kenwood e Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (Fraunhofer IIS) ha presentato un prototipo completo e funzionante in grado di ricevere segnali trasmessi secondo lo standard  Digital Radio Mondiale™ (DRM™) che apre la strada allo sviluppo di componenti dedicati ASIC (Application Specific Integrated Circuit) a basso consumo di corrente per applicazioni DRM, tra cui radio fisse e portatili, autoradio, ricevitori software e PDA (agendine elettroniche multifunzione). È possibile vedere e ascoltare il prototipo allo stand di Fraunhofer IIS presso lo Science and Technology Forum (TWF) al padiglione 5.3 e allo stand Kenwood al padiglione 17, stand 102.

Digital Radio Mondiale, standard approvato dall’IEC (International Electrotechnical Commission) e dall’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), è universale e aperto per sistemi radio digitali; garantisce una qualità del suono simile alle tradizionali trasmissioni FM, ma utilizza le onde lunghe (LW), onde medie (MW) e onde corte (SW). Oltre a una qualità audio decisamente migliore rispetto agli attuali ricevitori e una ricezione senza interferenze, il sistema DRM dà agli ascoltatori la possibilità di accedere a nuovi contenuti multimediali come il titolo del brano musicale, il nome dell’artista, la sigla della stazione radiofonica, che possono essere visualizzati sul ricevitore DRM per rendere ancora più gradevole l’ascolto.

A differenza dei sistemi radio digitali che richiedono l’allocazione di nuove frequenze, il sistema DRM utilizza invece in modo più efficiente la banda delle frequenze (inferiori a 30 MHz) impiegate attualmente per le trasmissioni in Modulazione di Ampiezza (AM). Il segnale DRM utilizza la banda AM e può essere trasmesso senza problemi da molte delle attuali emittenti AM; permette, quindi, di aggiornare facilmente e a costi contenuti l’esistente infrastruttura per le trasmissioni.

Riccardo Ferrari, Direttore Generale della Divisione Digital Broadcasting Radio del Gruppo Prodotti per l’Auto della STMicroelectronics, ha affermato: “Lavorando in stretto contatto con Kenwood e Fraunhofer IIS e collaborando con loro fin dalle prime fasi del progetto abbiamo realizzato una soluzione completa e funzionante per la trasmissione di informazioni e l’intrattenimento, che ci aspettiamo avrà un grandissimo successo nel mercato della radio dei prossimi anni. Il prototipo è basato su un chipset della ST già esistente e su una logica programmabile sul campo (FPGA): diventa così possibile integrare in modo semplice  gli stessi blocchi di proprietà intellettuale (IP) hardware e software in un ASIC DRM dedicato e realizzare quindi un prodotto pronto per il mercato”.

Per ulteriori informazioni su Digital Radio Mondiale si consiglia di visitare il sito www.drm.org

Alcune informazioni su Kenwood
Nel 1946, Kenwood Corporation iniziò la sua attività con la produzione di componenti per apparecchiature radiofoniche. La tecnologia ad alta frequenza divenne la base su cui sviluppare sintetizzatori FM e radio amatoriali wireless che vennero subito considerate le migliori al mondo. Da allora, Kenwood ha ampliato le sue attività in maniera continua spaziando nell’elettronica per l’auto, l’elettronica per la casa e le apparecchiature per la comunicazione.

Attualmente, con 11 filiali negli Stati Uniti e 22 nel resto del mondo, Kenwood si è posta l’obiettivo di essere una eccellente società globale nel settore dei “Sistemi Multimediali portatili e per la casa”, grazie alle sue specifiche competenze di base nelle tecnologie per la comunicazione radio e audio, nell’ambito di una nuova visione aziendale: “Reaching out to discover, inspire and enhance the enjoyment of life” (Impegnati al massimo per scoprire, stimolare e migliorare il bello della vita).

Nel settore dell’elettronica per l’auto, Kenwood, che ha posto l’accento sul mercato dei sistemi di consumo, ha lanciato molti prodotti innovativi e sofisticati come i primi sintetizzatori al mondo destinati al mercato consumer per trasmissioni audio digitali via satellite e terrestre. In questo modo, Kenwood è riuscita a creare una solida immagine attorno al proprio marchio in tutto il mondo e sta rapidamente ampliando le sue attività globali nel segmento OEM (presso i produttori di sistemi finiti) sfruttando il vantaggio che deriva dalle sue tecnologie sofisticate, le sue risorse di sviluppo e pianificazione dei prodotti, la sua affidabilità e il prestigio del proprio marchio: tutte caratteristiche note e apprezzate nel mercato consumer.

Alcune informazioni su Fraunhofer-Gesellschaft e Fraunhofer IIS
Fraunhofer-Gesellschaft è la principale organizzazione per la ricerca applicata in Europa. Con 58 Istituti in Germania, diversi centri internazionali di ricerca e uffici di collegamento in Europa, Usa e Asia, Fraunhofer-Gesellschaft ha una consolidata reputazione di eccellenza nei settori più avanzati dello sviluppo e della ricerca applicata. Circa 12.500 persone, soprattutto tecnici e scienziati qualificati, lavorano con un budget annuo di ricerca che supera il miliardo di euro.

Fondato nel 1985, il Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS di Erlangen, con uno staff attuale di 470 persone, è il primo fra gli Istituti Fraunhofer per numero di collaboratori e fatturato. Fornisce servizi di ricerca a contratto e licenze di tecnologia. Nel settore della radio digitale, il Fraunhofer IIS è leader fra i laboratori internazionali di ricerca. È l’organizzazione che ha maggiormente contribuito allo sviluppo dei più sofisticati schemi di codifica audio come MP3, MPEG-2 AAC e MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coding) e ha fornito importanti contributi alla definizione, progettazione e implementazione di sistemi Digital Audio Broadcast (DAB), WorldSpace Satellite Radio, XM Satellite Radio e Digital Radio Mondiale (DRM).

Selezionare per foto in alta risoluzione


Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2005 i ricavi netti della Società sono stati pari a 8,88 miliardi di dollari e gli utili netti a 266 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.
Ultimo aggiornamento gennaio 2006

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.