ST | Palla in campo: la STMicroelectronics e Ball-IT presentano un nuovo controllore wireless per la rilevazione del movimento | t2102
NOVITA
 

Palla in campo: la STMicroelectronics e Ball-IT presentano un nuovo controllore wireless per la rilevazione del movimento

Una "pallina intelligente" wireless che rileva la posizione, la direzione e l’accelerazione sarà presentata allo stand della STMicroelectronics (207, Hall A5) durante Electronica 2006, dal 14 al 17 Novembre a Monaco di Baviera

Geneva and Oulu,, 13 novembre 2006 - La STMicroelectronics, leader mondiale fra i produttori di semiconduttori, e Ball-IT Oy, produttore leader di sofisticate soluzioni di sensoristica wireless per interazioni in tempo reale, hanno presentato oggi un nuovo dispositivo wireless basato sulla tecnologia MEMS per il controllo del movimento. Il nuovo oggetto intelligente ha le stesse dimensioni di una pallina da golf e farà il suo debutto allo stand della ST ad Electronica 2006. Può essere utilizzato nei personal computer come mouse “a mano libera”, come bussola, per misurare le distanze, come conta-passi o per muovere oggetti tridimensionali sullo schermo.

La realizzazione del nuovo controllore sferico wireless di Ball-IT è stata resa possibile grazie alla tecnologia MEMS (sistemi micro-elettro-meccanici) della ST che usa le tradizionali tecnologie a semiconduttore per la produzione di massa di micromacchine (strutture micrometriche di precisione) che interagiscono con il mondo reale. Il controllore rileva i cambiamenti di posizione, direzione, velocità e accelerazione sino ai più piccoli movimenti e li traduce istantaneamente in azioni visualizzate sullo schermo. Il controllore, a forma di pallina, è sensibile anche alla pressione; l’utente, quindi, dispone di un’interfaccia che oltre a misurare il movimento, si “accorge” anche di essere stata afferrata o premuta con forza.

Le dimensioni ridotte e il bassissimo consumo del sensore di accelerazione a 3 assi della ST hanno contribuito a realizzare un oggetto sia di peso e dimensioni ridotte, tanto da poter stare nel palmo di una mano, sia con caratteristiche di lunga durata della batteria.

Johannes Väänänen, presidente di Ball-IT, ha dichiarato: “I punti di forza della ST nei MEMS e la leadership nelle tecniche di lavorazione micro-meccanica ci hanno permesso di realizzare il controllore a sensori con la migliore combinazione di risoluzione, dimensioni, consumo di energia e costi. Gli accelerometri della ST sono il perfetto complemento della nostra tecnologia di sensori wireless in tempo reale, per soluzioni che spingeranno ad adottare interfacce intuitive per la rilevazione del movimento in diversi sistemi elettronici di uso quotidiano.”

Benedetto Vigna, direttore della Business Unit MEMS della STMicroelectronics, ha affermato: "Sono convinto che abbiamo capito la direzione in cui sta andando il mercato e abbiamo messo la palla in campo. La collaborazione con Ball-IT conferma la nostra convinzione che i sensori MEMS ad alta qualità e basso costo possono aprire nuove interessanti opportunità per applicazioni dell’elettronica di consumo che richiedono un’interazione uomo-macchina intuitiva."

Note per i giornalisti
I sensori di accelerazione della STMicroelectronics sono utilizzati nella nuova consolle domestica Wii di Nintendo per realizzare un’interfaccia utente intuitiva, sensibile ai movimenti.

Innovativo e unico, il portafoglio prodotti di accelerometri MEMS a due e tre assi della ST si rivolge a una vasta gamma di applicazioni a “basso-g”: dalle interfacce utente sensibili al movimento ai sistemi per la protezione degli hard disk drive o negli airbag per la protezione dei passeggeri di un'auto. Secondo gli analisti di mercato, entro il 2010 ci sarà un accelerometro in ogni telefono cellulare e in ogni sistema portatile con hard disk (laptop, lettore audio/video) per un mercato totale di 1,2 miliardi di pezzi.

freescale

Alcuni informazioni su Ball-IT
Ball-IT è una società finlandese a capitale privato nata nel settembre 2005. La società ha l’obiettivo di diventare leader globale nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di sensoristica wireless per interazioni in tempo reale, che comprendono i moduli e i dispositivi di base oltre ai principali blocchi software necessari per realizzare interfacce utente destinate al grande pubblico.


Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2005 i ricavi netti della Società sono stati pari a 8,88 miliardi di dollari e gli utili netti a 266 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.
Ultimo aggiornamento gennaio 2006

Press Contacts

Juha Rytky
CEO
Ball-IT Oy
Tel: +358 505 623 285
E-mail: juha.rytky@ball-it.com
www.ball-it.com


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.