ST | STMicroelectronics met en valeur le rôle majeur de l’industrie des composants en libérant tout le potentiel de la technologie haute définition Blu-ray | p2296
ACTUALITIES
 

STMicroelectronics met en valeur le rôle majeur de l’industrie des composants en libérant tout le potentiel de la technologie haute définition Blu-ray

En répondant aux exigences de commande laser avec un circuit unique, la solution compacte et économique de ST contribue au développement des équipements Blu-ray

Click for larger image Genève, 02 juin 2008 - Depuis que la technologie Blu-ray a gagné la bataille pour la suprématie du marché des lecteurs de DVD haute définition, les développeurs de produits peuvent concentrer toute leur attention sur la création d’innovations séduisantes sans craindre de « miser sur le mauvais cheval ». Cette situation devrait supprimer certains freins au développement de produits et gadgets qui bénéficient de la richesse et de la netteté exceptionnelles qu’apporte la technologie haute définition (HD) Blu-ray, parmi lesquels les lecteurs Blu-ray dédiés aux téléviseurs haute définition (TVHD), les consoles de jeux, les PC multimédia et les systèmes portables grand public.

Tous ces produits doivent en effet être équipés d’un laser bleu pour lire les données de très haute densité qui sont codées sur les disques Blu-ray. Les lasers rouges standard utilisés dans les lecteurs de DVD et de CD classiques ne sont pas en mesure de produire un faisceau suffisamment petit pour lire ces informations extrêmement rapprochées. Pour mémoire, un disque Blu-ray double-face peut stocker jusqu’à 50 Go de données, soit près de 6 fois plus qu’un DVD classique et environ 3,5 heures de vidéo haute définition.

Les ingénieurs ont dû créer une nouvelle génération d’alimentations pour commander les diodes laser bleu les plus récentes utilisées dans les équipements Blu-ray et haute définition similaires. L’une des exigences les plus critiques vise à empêcher la circulation de courant dans le composant lorsque celui-ci est désactivé. La plupart des commutateurs à semiconducteurs autorisent un léger courant de fuite, même en position de blocage, ce qui est suffisant pour endommager une diode laser bleu et empêcher son bon fonctionnement. Pour pallier cette situation, il est généralement nécessaire d’insérer des composants de blocage supplémentaires entre la sortie de l’alimentation et l’entrée de la diode laser afin de séparer physiquement la diode et l’alimentation.

Un nouveau circuit d’alimentation proposé par STMicroelectronics permet à présent de mettre en œuvre ces composants de blocage à l’intérieur même du dispositif, de sorte que les concepteurs peuvent économiser l’espace utilisé tout en simplifiant leurs produits. Baptisé STR800, ce circuit de 4 x  4 mm intègre toutes les fonctions nécessaires pour piloter et protéger les diodes laser bleu de haute sensibilité.

Les dimensions réduites et le haut niveau d’intégration du circuit ST8R00 permettront de commercialiser plus rapidement des produits haute définition plus petits, plus minces et plus attrayants. Ces circuits commercialisés à seulement 60 cents en grands volumes permettront également aux développeurs d’être plus compétitifs en termes de  prix. Autre avantage de ce circuit, son efficacité opérationnelle typique de 90 % contribue aux économies d’énergie.

Informations complémentaires : www.st.com/vregs

Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution


A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent STMicroelectronics à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement aujourd'hui à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2007, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,0 milliards de dollars.Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernière mise à jour jan 2008

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié