ST | La STMicroelectronics annuncia chip di gestione della potenza per reti multimediali all’interno dell’automobile | p2273
NOVITA
 

La STMicroelectronics annuncia chip di gestione della potenza per reti multimediali all’interno dell’automobile

Il nuovo circuito integrato comprende gli alimentatori e la gestione della potenza compatibile con lo standard MOST costituendo con i processori di rete di SMSC una soluzione chipset per le reti multimediali all'interno di un’automobile

Click for larger image Ginevra, 07 marzo 2008 - La STMicroelectronics, leader mondiale nei semiconduttori per l'automobile, ha annunciato oggi il lancio della prima soluzione industriale integrata per la gestione della potenza in reti MOST (Media Oriented System Transport)*. Ottimizzata per le applicazioni multimediali e di intrattenimento in automobile, la rete MOST è stata inizialmente sviluppata per il settore dell'automobile ma ha anche moltissime applicazioni in tanti altri settori industriali. La tecnologia MOST permette soprattutto di collegare con il minimo sforzo diversi sistemi multimediali all’automobile: ad esempio, lettori CD o DVD, autoradio e navigatori personali.

Il nuovo L5961 è un circuito integrato per la gestione della potenza progettato in collaborazione con SMSC, un produttore fabless di semiconduttori, appositamente per funzionare con i processori di rete MOST di quell’azienda; comprende sia gli alimentatori che la logica di controllo per la gestione della potenza compatibile con lo standard MOST, oltre a sistemi sofisticati per la diagnostica e il monitoraggio completo del sistema (alimentatori, stato della rete, eventi di wake-up, temperatura).

Un chipset che comprende il circuito integrato per la gestione della potenza L5961 e il processore di rete della SMSC può fungere da blocco di base per qualunque nodo di rete MOST; garantisce una maggiore indipendenza della rete dalle diverse applicazioni collegate, ad esempio per quanto riguarda i tempi di accensione e spegnimento o nel caso di eventuali guasti. Inoltre, una volta valicato, il chipset completo può essere utilizzato in una qualunque applicazione MOST senza che sia necessario progettare e valicare nuovamente ogni volta.

Le soluzioni attualmente impiegate nel settore utilizzano componenti discreti per implementare la gestione della potenza nei nodi di rete MOST. La ST, avendo integrato l’alimentatore e la logica di controllo per la gestione della potenza all'interno del dispositivo L5961, offre grandi vantaggi agli OEM che operano nel settore dell'automobile: ad esempio, un notevole risparmio dello spazio occupato sulla a scheda circuito stampato, costi più bassi, un minore costo di gestione complessiva e un ridotto consumo di energia in stand-by, rispettando quindi le specifiche recentemente emesse da molti dei principali produttori di automobili. In particolare, il dispositivo offre diverse modalità di consumo di potenza tra cui un Ultra-Zero Power Mode che garantisce una corrente tipica di riposo solamente di 5 microamp: un valore decisamente più basso di quello ottenibile con componenti discreti. Nel complesso si tratta quindi di una soluzione che permette di ottimizzare i costi e lo spazio e garantisce notevoli vantaggi nelle applicazioni, sia per la riproducibilità che per un comportamento a prova di guasti.

Tra le altre caratteristiche dell’L5961 vi sono: un convertitore DC-DC integrato da 5 o 3,3V, 650 mA, che fornisce l'alimentazione al processore di rete e può alimentare contemporaneamente anche  piccole applicazioni esterne; due regolatori di tensione che alimentano il trasmettitore su fibra ottica e il ricevitore su fibra ottica; il physical layer della diagnostica di rete; l'integrazione di tre rilevatori di batteria che permettono di monitorare la tensione e che oggi sono realizzate con componenti discreti.

Domenico Rossi, Direttore Generale della Divisione Car Radio and Multimedia della ST, ha commentato: “Il dispositivo L5961 è il primo esempio nell’industria di una soluzione integrata per la gestione della potenza in un’applicazione MOST che implementa sia l’alimentazione che la gestione della potenza per il processore di rete. Questo chipset che riunisce il know-how della ST nella gestione della potenza e l'esperienza della SMSC nelle reti MOST è una proposta di grandissimo interesse per le applicazioni per l’intrattenimento in automobile."

Christian Thiel, Vice President e Managing Director del Gruppo Automobile di SMSC, ha affermato: “Il componente L5961 della ST integra tutti i componenti discreti normalmente necessari per generare l'alimentazione e per la gestione della potenza di un nodo MOST. Permette ai progettisti di ridurre molto il numero dei componenti sulla scheda a circuito stampato, offrendo vantaggi immediati come la diminuzione dei costi, una complessità inferiore e un miglioramento della qualità."

I campioni ingegneristici del dispositivo L5961, in package PowerSSO36 o nella versione PowerSO36 per le applicazioni che richiedono una maggiore dissipazione termica, sono già a disposizione di alcuni clienti importanti. La qualifica completa dell’L5961, che precede la produzione di volumi, è prevista per il terzo trimestre del 2008. Il prezzo unitario dell’L5961 è di $3 per l'acquisto di 1000 pezzi.

*MOST (Media Oriented Systems Transport) è uno standard di rete pensato per l'interconnessione dei componenti multimediali in un'automobile o in veicoli di altro tipo. A differenza di molte tecnologie già esistenti e usate per realizzare un bus all'interno di un veicolo, lo standard MOST impiega la fibra ottica in tal modo raggiunge velocità più elevate per la trasmissione dei bit, rispetto ai tradizionali bus cablati.

Selezionare per foto in alta risoluzione


Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2007 i ricavi netti della Società sono stati pari a 10 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.
Ultimo aggiornamento gennaio 2008

MOST is a trademark of Standard Microsystems Corp. (SMSC).

 


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.