ST | Processore applicativo della STMicroelectronics alla base di una nuova gamma di navigatori della Garmin | t2270
NOVITA
 

Processore applicativo della STMicroelectronics alla base di una nuova gamma di navigatori della Garmin

System-on-Chip Cartesio della ST unisce la capacità di eseguire elaborazioni “host” con funzioni GPS; e può così essere integrato in un grande numero di navigatori portatili Garmin

Ginevra, 06 marzo 2008 - La STMicroelectronics, leader mondiale nei semiconduttori per applicazioni automobile, ha annunciato oggi che all'interno di numerosi prodotti della Garmin sarà implementato Cartesio, il processore applicativo System-on-Chip dotato di specifiche adatte al settore dell'automobile e con integrato il GPS per la navigazione e la telematica. Fra i leader mondiali nel settore dei navigatori portatili, Garmin integrerà il processore ST Cartesio in diversi sistemi di navigazione, tra cui il nuovo nüvi 205.

I più importanti produttori di sistemi personali di navigazione (PND) hanno iniziato a progettare prodotti che usano soluzioni System-on-Chip che uniscono alla capacità di eseguire elaborazioni generali (host) anche funzioni GPS, piuttosto che implementare il processore e il GPS come blocchi distinti. Questo approccio, che migliora il funzionamento e l'affidabilità, si sta diffondendo sempre più nel mercato dei navigatori portatili e si prevede che verrà utilizzato per oltre il 40% di tutti i PND spediti nel 2008 e che si svilupperà ancora più rapidamente nel 2009 e 2010.

Secondo iSuppli, la ST è il principale produttore di semiconduttori per il Car Infotainment e uno dei primi tre fornitori di chip per l'industria dell'automobile. Il nuovo processore Cartesio si basa sugli indiscutibili punti di forza della ST nelle applicazioni e tecnologie per l'automobile ed è stato progettato per rispondere alle richieste specifiche e molto rigorose di qualità e affidabilità del mercato dell'automobile. Il SoC si rivolge a un gran numero di applicazione del segmento auto, ad esempio sistemi di navigazione portatili e OEM, sistemi per il rilevamento della posizione del veicolo, applicazioni per il pagamento elettronico del pedaggio e autoradio sofisticate.

Il SoC Cartesio è una variante che deriva dalla piattaforma del processore applicativo d'avanguardia Nomadik® della ST e sfrutta pienamente le eccezionali funzioni audio/video di Nomadik per le applicazioni di infotainment. La piattaforma Nomadik è usata anche da alcuni dei più importanti produttori mondiali di telefoni cellulari e di sistemi portatili multimediali di elettronica di consumo per sviluppare smart phone, prodotti TV, lettori e sistemi multimediali con funzioni avanzate.

Domenico Rossi, Direttore Generale della Divisione Car Radio e Multimedia della ST, ha affermato: “La scelta di Cartesio da parte di Garmin, leader mondiale nella navigazione portatile, è la testimonianza della capacità della ST di rendere disponibili soluzioni assolutamente d'avanguardia per il car infotainment che rispondono agli standard qualitativi richiesti nel settore dell'auto. Attualmente, Cartesio è una delle soluzioni più integrate presenti sul mercato della navigazione e della telematica, che offre prestazioni elevate e rispetta i vincoli di costo e spazio espressi dai principali OEM per l’auto.”


Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2007 i ricavi netti della Società sono stati pari a 10 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.
Ultimo aggiornamento gennaio 2008

Nomadik is a registered trademark of STMicroelectronics


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.